没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 1 to 10 of 1935.
更高耦合效率的红外相机 采用 Goldeye 短波红外相机测量激光束精度 为尽可能避免信源信号馈入光缆时出现损失,电信公司使用光束质量分析仪监视激光的性能数据。德国鲁德施塔特的 CINOGY Technologies GmbH 是高质量激光束鉴定系统提供商。他们的近红外(电信波长所处范围)光束质量分析仪基于现代 InGaAs(铟镓砷化物)传感器,并配备 Allied Vision 红外相机。 挑战
硬盘壳的视觉检测 Manta 相机用于硬盘壳质量控制 随着硬盘制造商不断增加硬盘产量,产品特性也由之变得更加复杂,因此硬盘生产过程中的质量管控变得更加重要 - 要求更高的生产精度和更短的生产周期。 Flexon 开发了可视化机器检测(VMI)设备,用于检查硬盘盒是否缺少螺纹、螺纹不完整、螺纹损坏以及漏加工或错误加工。 它使用 Allied Vision 的 Mako G-125B PoE 和 Ma
半导体材料穿透检测 Goldeye 短波红外相机用于红外显微检测 硅晶圆是一种薄的半导体材料基材,用于制造电子集成电路,是电子器件中最常用的一种半导体材料。短波红外穿透半导体材料的特性,为半导体材料制造工艺带来了极大的好处,红外图像能够突出硅晶圆内部的缺陷(如裂纹等)。新加坡的 Radiant Optronics 公司利用搭载 Allied Vision SWIR 相机 (Goldeye G-00
细微裂缝无所遁形 Manta NIR 相机用于光伏(PV)组件检查 Allied Vision 为光伏(PV)模块检测系统提供近红外(NIR)相机产品。该产品具有超高的量子效率与灵敏度特性,同时还能够轻松应对弱红外光环境,被广泛用于太阳能电池面板缺陷检测。 Allied Vision 在韩国的合作伙伴 DISSEM 可帮助太阳能电池检测系统领域的厂商开发基于近红外光谱电致发光技术的高性价比成像解决
产线终端测试系统 利用 Manta 和 Mako 相机检测车门面板 Ziemann & Urban 的工程师开发了一套定制产线终端测试系统,能对车门面板生产过程实现100%的控制。该测试系统选用 Manta 和 Mako 相机搭建视觉检测平台,检测汽车车门面板的氛围灯光以及内部配置的完整性和质量。 挑战 选择与需求 红色还是蓝色氛围灯光?布面还是皮革材质?功能设计 – 根据客户个人喜好单独定制。这
检测小型部件 Prosilica GT 为 Artemis vision的 visionStation™系统提供视觉解决方案 检测用于笔记本电脑和计算机组装的螺钉和螺栓等小部件非常具有挑战性。小型零部件制造商必须找到精确且经济高效的检测方法。阿尔忒弥斯视觉公司的visionStation™ 由铝精密加工而成,配有高分辨率Prosilica GT相机和照明设备,非常适合对小型零部件的检测。 挑战 自
采用视觉检测提升生产效率&合格率 Mako相机助力锂电行业视觉检测 随着锂离子动力电池需求的不断增加,机器视觉将发挥重要作用。Allied Vision 持续推出新的相机产品,帮助电池制造商生产更安全、更可靠的电池产品。 挑战 中国动力锂电行业的高速增长 由于锂电池领域高速持续的增长,如何在保障产品质量的同时,最大化生产效率,是多数锂电产商面临的挑战。如果要提高生产效率,就必须具备实时生产检测能力
Alvium USB 相机辅助车道保持 高级驾驶辅助测试系统 车道保持辅助系统的开发、测试和验证是开发高级驾驶辅助系统时最复杂的挑战之一。DEWETRON是一家主营高度直观的端到端测试测量系统制造商,负责为一家汽车制造公司开发一套测试系统,以获取宝贵的数据用于开发和编程车道保持辅助系统。 面临的挑战 时间同步数据采集 该项目最重要的挑战在于如何实现时间同步采集所有数据流和信号——包括来自于IMU、
Alvium CSI相机为图像识别增速 自动驾驶赛车 FaSTTUBe 是柏林工业大学的大学生方程式汽车大赛团队,每年有近80名学生通过赛车制造,参与国际大学生方程式汽车大赛设计比赛。从2019年开始,这一团队开发出了一套支持全自动赛道导航的系统并安装在赛车上。由于赛道充满急转弯和低速弯,因此低延迟和高画质对于视觉导航系统来说非常重要。上个赛季,在Allied Vision Alvium CSI-
无人机在防洪与海岸防护领域的应用 千兆网相机提供实时图像以加速救援 德国布伦瑞克工业大学正在开发一款辅助救灾人员的自动侦察系统,其主要部件是携带 Manta G-917的无人机“Hugin”。这些无人机能够从空中向地面系统提供实时数据和图像,以便决策者能够作出快速有效的决定。 挑战 复杂的形势和时间压力 近年来,因暴风雨导致的洪涝灾害明显增加。短时强降雨所带来的大量降水会导致许多地区下水道排水能力
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们