相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

农业和智慧农场

现代农业与智慧农业包含了作物传感器气象站牲畜追踪器农业机械无人机等应用

可持续粮食生产是满足日益增长的粮食需求的手段,其中,现代农业正在成为至关重要的因素。近十年来,人工智能和物联网技术在工业运营中所发挥的作用越来越大,例如自动化生产、自动化供应链管理、预测性维护、智能能源网等。

 

然而,农业的田间作业仍然严重依赖于人力,原因在于这些作业没有明确的边界与系统架构,并且容易受到自然条件(例如光照、地形、空气)变化与随着生长持续改变其形状和/或颜色的农作物的天然生物属性(果实、茎、叶和/或芽)的影响。

 

人工智能和物联网可以帮助解决农业领域的各种问题,优化资源利用(例如水、农药、肥料、种子、能源),改善生产管理和生产力,降低对人力的依赖。人工智能和物联网应用被越来越多地应用于农业应用,例如作物生长监测除草控制病虫害检测种植作物产量估算定向喷洒授粉智能灌溉养分管理田地分析植物表型分析

 

对用于农业机械和机器人的摄像机而言,其使用空间受限,且使用强度高,因此往往具有以下要求:

 

  • 体积小、重量轻,适用于车载
  • 节能、低功耗
  • 坚固、抗冲击振动、防水的外壳选项
  • 宽工作温度范围:-20° C 至 +65° C

在移动车辆上快速传输图像通常需要:

  • 低延时传输:例如对除草控制所涉及的点控喷洒植物图像的传输
  • 具有低系统开销的精益系统结构
  • 支持长电缆解决方案,一台主机连接多台相机进行喷洒控制

灵巧机身,高效性能

Alvium 系列相机提供丰富的相机选型,满足上述所有需求。所有 Allied Vision Alvium 相机共用同一平台。这些机型均基于ALVIUM®技术——这是一种定制ASIC,蕴藏了 Allied Vision 累积30年的机器视觉行业专业知识并打造专属的独特功能。这些功能为视觉系统开发提供了较高水准的灵活性,且可在系统原型设计、升级或降级阶段异常轻松地调整和升级。

Alvium 相机针对不同需求提供了 6 种接口供选。Alvium平台提供了丰富的高画质图像传感器选择,以及各种镜头接口、外壳选项和广泛的感光度范围,共有200多款不同配置机型供选,极大地丰富和扩展了该系列的灵活性。

寻找最适合自身应用的相机

30多年来,Allied Vision始终致力帮助客户达成其成像目标。Allied Vision想客户之所想,针对每种应用寻找个性化解决方案。

 

联系我们的专家

我们的工程师设计的数码相机具有广泛的分辨率、帧速率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台。

 

 

选择您的相机