没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 61 to 70 of 2202.
无人机在防洪与海岸防护领域的应用 千兆网相机提供实时图像以加速救援 德国布伦瑞克工业大学正在开发一款辅助救灾人员的自动侦察系统,其主要部件是携带 Manta G-917的无人机“Hugin”。这些无人机能够从空中向地面系统提供实时数据和图像,以便决策者能够作出快速有效的决定。 挑战 复杂的形势和时间压力 近年来,因暴风雨导致的洪涝灾害明显增加。短时强降雨所带来的大量降水会导致许多地区下水道排水能力
智能视觉系统检测冰雹灾损 高分辨率相机可检测每一处凹痕 每次冰雹过后,保险公司的工作人员都必须尽快检查大量车辆的冰雹灾损情况。借助 Allied Vision 的 17 台高分辨率 Manta 相机,adomea 的冰雹灾损扫描仪 MIKo 可快速、彻底地检测出哪怕最细小的凹痕,从而加速保险公司和车主理赔流程。 这一智能视觉系统可在极短时间内快速扫描大量车辆,从而提高了效率(相比于传统的手动评估)
现代化农业的未来之道 研究人员通过 Goldeye 短波红外相机分析水分吸收 在这个人口迅速增长、气候不断变化、农业资源日益匮乏的时代,Allied Vision 正在帮助 LemnaTec GmbH 建立创新的实验室自动化系统,指导研究人员优化农作物产量。 LemnaTec 的系统名为 Scanalyzer3D,利用 Allied Vision 先进的相机为研究人员提供了之前无法获取的植物生长、
料箱分拣系统让机器人“大开眼界” 搭载 GigE Vision Mako 和 Prosilica GT 相机的视觉引导机器人 在所有类型的工业应用中,视觉系统和机器人技术都与之相伴相生,如影随形。如果在没有配套视觉系统的情况下工作,机器人的工作环境必须固定,且必须分配至经由使用高精度定位系统锁定的预定位置。Allied Vision 的分销合作伙伴 Infaimon 开发了一种视觉引导机器人系统
工业级织物缺陷安全检测 Mako 相机用于织物检测,确保产品质量可靠 织物在日常生活中随处可见,是用途最广泛的产品之一,可用于在几乎所有你能想到的行业中,例如时尚与生活方式、医疗或汽车等行业。根据工业标准,工业织物须具备特定属性。 COMVIS 是一家位于荷兰的纺织品公司。COMVIS 开发了 Texplorer® 软件套件, 用于纺织和工业织物内联质量检测。Allied Vision Mako相
轴承保持架内外壁缺陷检测 高质量 Manta 相机为轴承架检测提供清晰稳定的图像 轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。苏州迈维视电子技术有限公司是一家专注于提供工业 ID 和机器视觉设备、软件的解决方案和技术服务的企业。它为客户提供机器视觉设备,用于生产过程中的轴承保持架内外壁缺陷检测。他们为位于德国的滚动轴承产品供应商开发的检测系统配备了两台 Allied Vision 500
相机系统赋予隧道掘进机全新视野 高分辨率 Prosilica GT 相机用于地质评估 隧道掘进机(TBM)在大型工程现身的频率越来越高,例如贯通奥地利阿尔卑斯山的 Brenner Base 隧道正是使用此类设备建造。但囿于能见度限制,钻孔面的地质分析记录往往只能在隧道掘进机的后端进行。奥地利莱奥本市 Montanuniversität 地下工程研究所与 Geodata GmbH 合作,开发了一款用
PCB 表面缺陷检测 Manta 相机用于 AI 缺陷检测系统 PCB 产业为台湾最具竞争力的产业之一,而自动光学检测(AOI)设备是提升PCB产能及产品良率的关键设备。AOI 设备可部署于生产线的中站,在不影响产能的前提下检查半成品,因此成为 PCB 制造过程中比重较高的必要投资,约占总投资额的15%。 碁仕科技推出 AI 瑕疵检测演示系统,该系统透过 Allied Vision Manta G
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们