没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 41 to 50 of 2440.
Allied Vision 的Alvium 相机采用 Alvium® 技术 ,绕过了众多相机制造商目前面临的芯片市场供应短缺问题。大多数工业 USB 相机都基于第三方制造商提供的 FPGA(现场可编程门阵列)。Allied Vision 相机采用专有的ASIC(专用集成电路),而不是FPGA。这一重要组件的开发、生产和交付完全由 Allied Vision 控制,使我们能够在 短时间内交付相机 。
Allied Vision 正式发布搭载索尼创新型 InGaAs SWIR 传感器的 Alvium 1800系列紧凑型模块化相机。1800系列新机型配有 USB3 Vision 或 CSI-2接口,更凭借内置的 SenSWIR 传感器技术广泛适用于400至1700nm 波长的宽谱应用。 Alvium 1800 U/C-030 搭载 IMX991传感器,支持VGA分辨率;而 Alvium 1800
Allied Vision发布三款全新型号 Alvium 1800 U 系列相机 ,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第四代IMX传感器。三款相机型号分别为: Alvium 1800 U-511(索尼IMX547)、Alvium 1800 U-811(索尼IMX546) 和 Alvium 1800 U-1242(索尼IMX545) 。随着这三款新机的发布,搭载USB3接口的Alvium
Allied Vision于2021年10月5日至7日在斯图加特视觉展(Vision Stuttgart)上首次推出新的搭载索尼SenSWIR传感器的Alvium 1800 SWIR相机型号。Alvium短波红外相机是市场上最小的工业级低功耗非致冷短波红外(SWIR)核心模块,非常适合构建用于嵌入式和机器视觉应用的紧凑型视觉成像系统。Allied Vision于2021年10月5日至7日在斯图加特
Allied Vision 旗下 Alvium 系列正式发布两款新作: Alvium 1800 C-2040 和 Alvium 1800 C-1620 ,搭载两种不同型号的索尼第四代高性能IMX背照式CMOS传感器,并且均采用了Pregius S全局快门技术。 搭载高品质索尼传感器的CSI-2相机 Alvium 1800 C-2040 在“方糖”大小的精巧外形内嵌入了一颗正方形传感器以及C接口,是
Allied Vision与SVS-Vistek达成协议,为加强现有合作关系和市场拓展, Allied Vision将在中国大陆地区代理SVS全系列相机产品,为客户提供更广泛的相机型号选择和一站式采购服务。 强强联合 、共赢国内市场 Allied Vision 和 SVS-Vistek 同属TKH 视觉集团成员。Allied Vision 是具有31年历史的德国机器视觉相机制造商。公司一直致力于为
Allied Vision是全球首批引入索尼创新型 SenSWIR InGaAs 传感器的相机厂商之一,该系列传感器将搭载至备受欢迎的 Goldeye 短波红外相机系列 中,可同时实现可见光谱和短波红外(SWIR)光谱范围内的感光成像。 Goldeye G-030 搭载了索尼 IMX991 传感器,而1.3 MP的 Goldeye G-130 则搭载了 IMX990 SenSWIR 传感器。两款机
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们