相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

公司新闻

Allied Vision Goldeye XSWIR和Alvium相机系列在中国荣获两大重量级奖项

 Allied Vision最近在中国荣获了两大重要奖项。这印证了我们在机器视觉领域不断坚持创新、追求卓越的努力。

 

  1. Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机获得视觉系统设计2023年度创新奖金奖
  2. Alvium相机系列获得控制工程2023机器视觉类别编辑推荐奖


Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机:

Allied Vision的Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机获得了视觉系统设计2023年度创新奖金奖。Goldeye XSWIR相机填补了在1.7微米以上波长范围内检查材料的空白。通过这一技术,用户可以使用光谱仪、专用滤光片或特殊光学器件来检测更多独特的光谱特征,以更好地区分不同的材料。这对于分拣应用或确定复合材料中的物质浓度尤为重要。

Alvium相机系列:

控制工程2023机器视觉类别编辑推荐奖体现了Alvium相机系列在机器视觉领域的开拓创新。此系列基于ALVIUM®技术——Allied Vision的定制专用集成电路(ASIC), 内置一个图像信号处理器(ISP) 和一个图像处理库(IPL)。Alvium相机针对不同需求提供了6种接口,丰富的高画质图像传感器选择,以及各种镜头接口、外壳选项和广泛的感光度范围,共有200多款相机机型供选,极大地丰富和扩展了该系列的灵活性。小巧的方糖外形、通用SDK和CSI-2驱动程序,让这一系列相机可轻松集成进任意视觉系统中,并可在后期采用任意其他Alvium相机替换或升级,是各类机器视觉应用的理想选择。

Allied Vision亚太区总经理Tom Huang表示:“我们对Goldeye XSWIR相机和Alvium相机系列荣获这两个备受推崇的奖项感到非常高兴。这些奖项再次印证了我们不断致力于提供前沿的成像解决方案、帮助客户实现其视觉系统目标的承诺。这也充分体现了我们的产品在中国本地市场获得了客户的支持与认可。”

Allied Vision将继续坚持不懈地打造优秀的相机解决方案,推动不同行业的创新发展和生产力提高。