eGrabber 기념품
이벤트 로깅 도구
- 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 호스트 애플리케이션과 관련된 이벤트를 정확하게 기록
- 타임스탬프가 포함된 이벤트를 정확한 타임라인에 컨텍스트 정보와 함께 그래픽으로 표시
- 사용자가 선택한 시스템 이벤트를 분석할 수 있도록 돕는 로직 분석기 기능
- 시스템 설정, 디버깅 및 프로파일링 지원
- PC에 설치된 모든 Coaxlink 및 Grablink 카드와 호환됩니다.
- CPU 사용량이 적고 시스템 운영에 지장을 주지 않는 도구입니다.
- Windows, Linux 및 macOS와 호환됩니다.
설명
비전 기술을 활용하는 고성능 검사 장비에서 프레임 그래버는 카메라 자체는 물론, 모션 또는 조명 제어기와 같은 수많은 외부 장치와 동기화하여 이미지를 획득하는 역할을 담당합니다. 이러한 시스템의 오류 진단에는 종종 소프트웨어 프로파일러와 함께 사용되는 오실로스코프나 로직 분석기 같은 복잡한 장비가 필요합니다. 초당 수백 프레임, 심지어 수천 프레임을 초과하는 매우 빠른 프레임 속도를 지원하는 최신 카메라의 경우, 이 문제는 더욱 심각해집니다.
eGrabber Memento는 이러한 과정을 간소화하기 위해 설계되었습니다. 작동 중 Memento는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 호스트 애플리케이션과 관련된 이벤트에 대한 매우 상세한 로그를 기록합니다.
장점
메멘토는 어떻게 작동하나요?
Memento 드라이버는 드라이버 함수 호출, 콜백, 프레임 그래버가 수신한 트리거, 조명 컨트롤러로 전송된 스트로브 신호 또는 카메라 제어 신호와 같은 이벤트를 정확한 타임스탬프 및 상세한 컨텍스트 정보와 함께 기록합니다.
Memento 애플리케이션에서는 이러한 이벤트 목록을 관련 타임스탬프 및 유용한 컨텍스트 정보와 함께 표시할 수 있습니다. 나열된 이벤트는 타임라인에도 표시됩니다.
다양한 상세도 수준을 사용하여 가장 중요한 메시지만 필터링하여 표시하거나 훨씬 더 상세한 로그 정보를 제공할 수 있습니다. 메시지의 출처나 특성 등을 기반으로 한 추가적인 표시 및 강조 표시 옵션도 사용할 수 있습니다. 또한 검색 기능을 통해 내용에 따라 과거 메시지를 찾을 수 있습니다.
Memento는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론 시스템 운영 과정에서도 개발자를 지원합니다. 이를 통해 개발자는 시스템의 동작을 이해하고, 트리거 누락이나 이미지 손실과 같은 문제의 원인을 정확히 파악할 수 있습니다.
비침습적이면서도 강력한 도구
Memento는 백그라운드에서 실행되며, 시스템 오류 발생 시 저장하여 지원팀에 전송할 수 있는 로그를 생성합니다. Memento는 카드 드라이버 내에 구현된 소프트웨어 리소스와 카드 자체의 하드웨어 리소스를 모두 활용합니다. Memento는 매우 효율적으로 설계되었습니다. 필요한 CPU 부하가 극히 낮기 때문에 시스템 운영에 지장을 주지 않습니다.
Memento는 매우 다양한 로깅 정보를 수집할 수 있을 뿐만 아니라, 로깅 정보의 특성이나 요청된 상세도 수준에 따라 여러 단계에서 광범위한 필터링 기능을 제공하므로 매우 강력한 도구입니다.
GigE Vision, CoaXPress 및 Camera Link 카메라를 위한 단일 API
eGrabber의 새로운 옵션 애드온인 eGrabber Gigelink는 GigE Vision 카메라에 대한 범용적이고 하드웨어에 구애받지 않는 접근 방식을 제공합니다. eGrabber Gigelink를 사용하면 독점적인 카메라 드라이버를 거치지 않고도 여러 브랜드의 GigE Vision 카메라를 동일한 애플리케이션에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 프로그래머는 eGrabber를 사용하여 동일한 개념, 객체 및 함수 호출을 통해 모든 브랜드의 GigE Vision 카메라, 모든 CoaXPress 카메라 및 모든 Camera Link 카메라에서 이미지를 획득할 수 있습니다.
Windows, Linux 및 macOS와 호환됩니다.
- x86_64(64비트) 플랫폼에서 서버 버전을 포함하여 Windows 7 SP1부터 Windows 11까지의 모든 버전
- x86_64 및 AArch64(ARM64) 플랫폼에서 Linux 배포판에 구애받지 않도록 설계됨
- x86_64(64비트) 플랫폼에서 macOS 10.12 버전부터 모든 버전을 지원하도록 설계됨
메멘토 분석기
Memento는 ‘Memento Analyzer’라는 로직 분석기 도구를 제공하며, 이 도구는 상세하고 순차적이며 타이밍 정보를 수신하여 데이터 수집 과정에서 지연 시간을 측정하고 결함을 탐지하는 데 도움을 줍니다.
Memento Analyzer는 타임라인에 시스템 이벤트(트리거, 스트로브, DMA 등)를 표시합니다.
이 도구는 버퍼 큐가 어떻게 사용되는지, 그리고 수집된 이미지가 애플리케이션으로 어떻게 전달되는지를 분석합니다. 또한 수신되는 프로토콜 데이터(CoaXPress 등)에 대한 상세한 정보도 표시합니다.
eGrabber Memento 다운로드 영역
릴리스 노트
eGrabber Memento 26.09
설치 파일 (현재 버전 26.09)
리눅스