支援 // 軟體下載 // eGrabber 軟體 // eGrabber Memento
memento Sigle AVT

eGrabber 紀念品

事件記錄工具

- 精確記錄與攝影機、影像擷取卡及其驅動程式,以及主機應用程式相關的事件
- 在精確的時間軸上,以圖形化方式呈現帶有時間戳記的事件及其背景資訊
- 邏輯分析器功能,協助使用者分析選定的系統事件
- 支援系統的設定、除錯與效能分析
- 適用於個人電腦中的所有 Coaxlink 和 Grablink 卡
- 非侵入式工具,僅需低 CPU 佔用率
- 相容於 Windows、Linux 及 macOS

說明

在採用視覺技術的高階檢測機台中,影像擷取卡負責與眾多外部裝置(例如運動控制器或照明控制器)以及相機本身同步擷取影像。除錯這些系統時,通常需要使用複雜的設備,例如示波器與邏輯分析儀,並搭配軟體效能分析工具一同使用。 隨著最新型相機的問世,這個問題變得更加嚴峻,因為這些相機能實現極高的幀率,每秒可超過數百甚至數千幀。

eGrabber Memento 的設計初衷正是為了簡化這個過程。在運作期間,Memento 會記錄與攝影機、幀擷取卡及其驅動程式,以及主機應用程式相關的極為詳盡的事件日誌。

好處

Memento 是如何運作的?

Memento 驅動程式會記錄各項事件,例如驅動程式函式呼叫、回呼、幀擷取器接收的觸發訊號、傳送至光源控制器的閃光訊號或相機控制訊號,並附上精確的時間戳記及詳細的上下文資訊。
在 Memento 應用程式中,您可以顯示這些事件的清單,其中包含相關的時間戳記及有用的上下文資訊。 列出的事件也會顯示在時間軸上。

系統採用不同層級的詳盡程度,用以篩選並僅顯示最關鍵的訊息,或提供更詳盡的日誌資訊。此外,還提供基於訊息來源或性質等因素的額外顯示與突出顯示選項。 搜尋功能還允許您根據訊息內容回溯查找過往訊息。
Memento 在應用程式開發、除錯以及系統運作過程中,皆能協助開發人員。它有助於開發人員理解設備的運作行為,並釐清諸如觸發失敗或影像遺失等問題的根源。

memento AVT

一款非侵入式且功能強大的工具

Memento 會在背景執行,並建立日誌檔案;若發生機器故障,這些日誌可被儲存並傳送回支援團隊。Memento 仰賴卡片驅動程式內建的軟體資源,以及卡片本身的硬體資源。Memento 的設計極為高效,且因所需的 CPU 負載極低,故屬非侵入式運作。

Memento 功能非常強大,不僅能收集極為多樣的日誌資訊,還能根據日誌資訊的性質或所要求的詳盡程度,在多個層級上提供廣泛的篩選功能。

eGrabber Memento Non Intrusive Powerful

適用於 GigE Vision、CoaXPress 及 Camera Link 攝影機的單一 API

eGrabber Gigelink 是 eGrabber 的一項全新可選擴充套件,提供一種通用且不受硬體限制的 GigE Vision 攝影機存取方式。eGrabber Gigelink 讓使用者能夠在同一個應用程式中無縫整合多個品牌的 GigE Vision 攝影機,無需透過專屬的攝影機驅動程式。 透過 eGrabber,程式設計師便能運用相同的概念、物件及函式呼叫,從任何品牌的 GigE Vision 攝影機、任何 CoaXPress 攝影機以及任何 Camera Link 攝影機擷取影像。

eGrabberLogo Square AV

相容於 Windows、Linux 及 macOS

  • 從 Windows 7 SP1 到 Windows 11 的所有版本(包含伺服器版本),適用於 x86_64(64 位元)平台
  • 專為 x86_64 和 AArch64 (ARM64) 平台設計,且不受 Linux 發行版限制
  • 設計上支援 x86_64(64 位元)平台上的所有 macOS 版本(自 10.12 版起)
MacOs Linux Windows Plan de travail 1 copie 10

Memento 分析器

Memento 提供了一款名為「Memento Analyzer」的邏輯分析儀工具,該工具可接收詳細、依序排列且帶有時間資訊的資料,藉此協助在資料擷取過程中測量延遲並偵測缺陷。
Memento Analyzer 會在時間軸上顯示系統事件(觸發、選通、DMA 等)。
它會分析緩衝區佇列的使用方式,以及擷取的影像如何傳送至應用程式。此外,它還會顯示關於傳入協定資料(CoaXPress 等)的詳細資訊。

觀看我們的影片說明

eGrabber Memento 下載專區

發行說明

csm Contactus header bacc430180
需要協助嗎?如有任何疑問,請聯絡我們的專家。