eGrabber-Andenken
Tool zur Ereignisprotokollierung
- Genaue Protokollierung von Ereignissen im Zusammenhang mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Host-Anwendung
- Grafische Darstellung von Ereignissen mit Zeitstempel auf einer präzisen Zeitachse mit Kontextinformationen
- Logikanalysator-Funktion, die Anwendern bei der Analyse ausgewählter Systemereignisse hilft
- Unterstützung bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Leistungsoptimierung des Systems
- Verfügbar für alle Coaxlink- und Grablink-Karten im PC
- Nicht-intrusives Tool mit geringer CPU-Auslastung
- Kompatibel mit Windows, Linux und macOS
Beschreibung
In hochwertigen Maschinen für die Inspektion mit Bildverarbeitungstechnik ist der Framegrabber dafür zuständig, Bilder synchron mit zahlreichen externen Geräten wie Bewegungs- oder Beleuchtungssteuerungen sowie natürlich der Kamera selbst zu erfassen. Die Fehlersuche bei diesen Systemen erfordert oft komplexe Geräte wie beispielsweise Oszilloskope und Logikanalysatoren, die zusammen mit Software-Profilern eingesetzt werden. Das Problem stellt sich bei den neuesten Kameramodellen noch akuter, da diese sehr hohe Bildraten von mehreren hundert oder sogar tausend Bildern pro Sekunde ermöglichen.
eGrabber Memento wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Während des Betriebs zeichnet Memento ein sehr detailliertes Protokoll der Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Host-Anwendung zusammenhängen.
Vorteile
Wie funktioniert Memento?
Der Memento-Treiber zeichnet Ereignisse wie Aufrufe der Treiberfunktionen, Callbacks, vom Framegrabber empfangene Trigger, an den Lichtcontroller gesendete Strobesignale oder Kamerasteuersignale zusammen mit präzisen Zeitstempeln und detaillierten Kontextinformationen auf.
In der Memento-Anwendung können Sie eine Liste dieser Ereignisse mit den zugehörigen Zeitstempeln und nützlichen Kontextinformationen anzeigen. Die aufgelisteten Ereignisse werden zudem in einer Zeitleiste dargestellt.
Verschiedene Ausführlichkeitsstufen dienen dazu, nur die wichtigsten Meldungen zu filtern und anzuzeigen oder deutlich detailliertere Protokollinformationen bereitzustellen. Zusätzliche Anzeige- und Hervorhebungsoptionen stehen unter anderem basierend auf der Herkunft oder Art der Meldungen zur Verfügung. Suchfunktionen ermöglichen es Ihnen zudem, Meldungen anhand ihres Inhalts wiederzufinden.
Memento unterstützt Entwickler bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung sowie beim Systembetrieb. Es hilft ihnen, das Verhalten der Anlage zu verstehen und die Ursache von Problemen wie ausgelassenen Auslösungen oder verlorenen Bildern einzugrenzen.
Ein unaufdringliches und leistungsstarkes Werkzeug
Memento läuft im Hintergrund und erstellt Protokolle, die gespeichert und im Falle eines Geräteausfalls an das Support-Team gesendet werden können. Memento nutzt sowohl Software-Ressourcen, die im Software Treiber der Karten implementiert sind, als auch Hardware-Ressourcen auf den Karten selbst. Memento wurde auf höchste Effizienz ausgelegt. Es arbeitet unauffällig, da die erforderliche CPU-Auslastung äußerst gering ist.
Memento ist sehr leistungsstark, da es äußerst vielfältige Protokollinformationen erfassen kann und umfangreiche Filterfunktionen auf mehreren Ebenen bietet, je nach Art der Protokollinformationen oder der gewünschten Ausführlichkeitsstufe.
Eine einzige API für GigE Vision-Kameras, CoaXPress- und Camera Link-Kameras
eGrabber Gigelink, eine neue optionale Erweiterung für eGrabber, bietet einen universellen, hardwareunabhängigen Zugriff auf GigE Vision-Kameras. Mit eGrabber Gigelink kann der Anwender GigE Vision-Kameras verschiedener Hersteller nahtlos in dieselbe Anwendung integrieren und dabei die proprietären Software Treiber umgehen. Mit eGrabber können Programmierer dann dieselben Konzepte, Objekte und Funktionsaufrufe verwenden, um Bilder von GigE Vision-Kameras beliebiger Marken, von beliebigen CoaXPress-Kameras sowie von beliebigen Camera-Link-Kameras zu erfassen.
Kompatibel mit Windows, Linux und macOS
- Alle Versionen von Windows 7 SP1 bis Windows 11, einschließlich der Server-Versionen, auf x86_64-Plattformen (64-Bit)
- Entwickelt für den Einsatz unabhängig von der Linux-Distribution auf x86_64- und AArch64- (ARM64) Plattformen
- Entwickelt zur Unterstützung aller macOS-Versionen ab Version 10.12 auf x86_64-Plattformen (64-Bit)
Memento-Analysator
Memento bietet ein Logikanalysator-Tool namens „Memento Analyzer“ an, das detaillierte, sequenzierte und zeitbezogene Informationen erfasst, um Latenzen zu messen und Fehler während der Datenerfassung zu erkennen.
Der Memento Analyzer zeigt Systemereignisse (Trigger, Strobe, DMA, …) auf einer Zeitachse an.
Er analysiert, wie Pufferwarteschlangen genutzt werden und wie erfasste Bilder an die Anwendung übermittelt werden. Außerdem zeigt er detaillierte Informationen zu eingehenden Protokolldaten (CoaXPress, …) an.
eGrabber Memento – Download-Bereich
Release Notes
eGrabber Memento 26.09
Installationsdateien (Aktuelle Version 26.09)
Linux