没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 71 to 80 of 86.
Alvium 1800系列现有三款机型,分辨率从0.5到5MP不等,每一款都提供单色和彩色两种选型。 1800系列机型概览 相机型号 1800 U-050 1800 U-120 1800 U-500 传感器 [...] ,Allied Vision将推出Alvium 1800相机系列的全新机型——两款备配了USB3 Vision接口的相机。这两款相机的发布丰富了1800系列阵容,可同时用于工业嵌入式视觉和机器视觉应用。 [...] 传感器模块的优点(体积小、重量轻、功耗低、价格低廉)。 Alvium 1800——为工业嵌入式视觉而生的相机 0.5MP的1800 U-050相机配备了1/3.6''的ON Semi PYTHON 4
CSI-2 接口的同款机型 Alvium 1800 C-052 和 Alvium 1800 C-291,除接口外,所有功能与传感器型号 USB 机型一致。 1800 USB 相机的新增功能 除ADC功能选项外,Alvium [...] USB 系列正式发布两款 USB3 Vision 接口新作: Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 ,分别搭载两颗不同型号的索尼第三代小型IMX CMOS传感器, [...] 借助全新的ADC(模数转换器)功能选项,Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 可方便用户选择不同的传感器色位深度,共有 12 bpp (位/像素)、10 bpp 和
Vision 正不断扩充 Alvium 1800 U 系列相机型号。最新型号的 Alvium 1800 U-511、Alvium 1800 U-811和 Alvium 1800 U-1242配备了索尼IMX Pregius [...] 四代索尼 IMX547传感器的 Alvium 1800 U-511是现有配备类似第二代索尼传感器的相机型号的一个有吸引力的替代品。 Alvium 1800 U-811配备方形索尼 IMX546传感器, [...] Pregius 第四代传感器,并提供了令人兴奋的新功能。 Alvium 1800 U-511 集成了 索尼 IMX547 传感器,这是一种光学格式为1/1.8英寸的全局快门传感器。这使它成为 Allied
Alvium 1800 U/C-030 搭载 IMX991传感器,支持VGA分辨率;而 Alvium 1800 U/C-130 搭载了 IMX990,支持 SXGA 分辨率。 Alvium 1800 SWI [...] Vision 正式发布搭载索尼创新型 InGaAs SWIR 传感器的 Alvium 1800系列紧凑型模块化相机。1800系列新机型配有 USB3 Vision 或 CSI-2接口,更凭借内置的 SenSWIR [...] 插式使用体验,灵活自如地在PC或嵌入式系统之间切换。A 型号 Alvium 1800 U/C-030 Alvium 1800 U/C-130 传感器 Sony IMX991 SenSWIR Sony IMX990
IMX 全局快门(1800 C-507、1800 C-511、1800 C-1236)、Starvis 卷帘快门(1800 C-2050)以及 OnSemi AR0521 传感器(1800 C-500)的 [...] 全新功能 全新固件还为所有使用 GenICam for CSI-2 功能的 1800 C 系列相机以及所有 Alvium 1800 U USB3 相机加入了新功能: 5x5 卷积滤镜、ADC 选择、用户设置、定时器。 [...] C-500)的 Alvium 1800 C 系列机型,其它机型有待测试和验证工作完成后正式启用功能支持。 嵌入式优势 由于 CSI-2 协议本身大幅度精简,使得 CSI-2 相机成本更低、主机系统需要的处理时间 (CPU)
,黄昏或黎明时)下表现尤为出色。 全新 Alvium 1800 C 机型概览 型号 Alvium 1800 C-1620 Alvium 1800 C-2040 Alvium 1500 C-501 NIR [...] Allied Vision 旗下 Alvium 系列正式发布两款新作: Alvium 1800 C-2040 和 Alvium 1800 C-1620 ,搭载两种不同型号的索尼第四代高性能IMX背照式CMOS传感 [...] 且均采用了Pregius S全局快门技术。 搭载高品质索尼传感器的CSI-2相机 Alvium 1800 C-2040 在“方糖”大小的精巧外形内嵌入了一颗正方形传感器以及C接口,是微距拍摄的理想选择。这款相机采用20
Demo At Automate, on display will be the Alvium 1800 U-507c with Sony IMX264 which runs 34.0 frames per
um CSI-2相机参数概览 相机型号 1800 C-040 1800 C-158 1800 C-319 1800 C-507 1800 C-1236 1800 C-2050 传感器 Sony IMX287 [...] 跨界机器视觉相机 Alvium 1800系列跨界联通机器视觉与嵌入式视觉两端,为嵌入式系统开发人员引入了机器视觉相机的性能和耐用性等诸多特性。而Alvium 1800系列得益于索尼Pregius系列高 [...] 位 )展示用于工业嵌入式视觉的创新型相机系列全新机型。Allied Vision的Alvium 1800相机系列现已推出六款全新的MIPI CSI-2相机,全部搭载 索尼Pregius CMOS全局快门传感器
Global Shutter sensor, e.g. with our Alvium 1800 C-040 or 1800 C-158, for each image you expose all pixels [...] production line. We recommend the Alvium 1800 C-040 or 1800 C-158 with Global Shutter sensors. Here's
ALVIUM ® 技术驱动,其中最受欢迎的 Alvium 1500 C、Alvium 1800 C 和 Alvium 1800 U 系列已被录入 Digi-Key 在线目录 电子器件部分。此项活动拓宽了用户获取 [...] 列采用模块化设计,可满足各类制造业及工业需求。无论是 1500 系列高性能嵌入式相机模组,亦或是1800系列机器视觉相机,Alvium 系列所有机型均支持根据各种工业需求进行配置。根据不同的应用需求,
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们