没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 31 to 40 of 645.
Allied Vision Alvium相机系列全新机型搭载索尼IMX487 CMOS 传感器,实现紫外(UV)感光成像。这款相机采用了创新的背照式全局快门UV CMOS传感器,进一步拓展了Allied Vision Alvium相机在紫外光谱范围内的应用能力。Allied Vision Alvium UV相机是一款超小巧的工业级紫外成像设备,非常适合打造异常紧凑的OEM系统,适用于各类嵌入式和机
2022 年 10 月 4 日德国施塔特罗达讯 – Allied Vision推出四款搭载扩展型InGaAs传感器的全新Goldeye SWIR相机机型,可以超高量子效率检测出高达1.9 μm或2.2 μm波长光谱。相机内置二级传感器冷却(TEC2)及多项板载图像校正功能,有助以优异的画质还原特殊光谱特征。 扩展 SWIR 波长范围 Goldeye XSWIR 相机可揭示1.7 μm以上波长范围内
如果您是医疗设备生产商或地区经销商,则需要就自己的医疗器械产品向本地管理机构负责。根据您的医疗器械产品所属的销售市场,必须征得当地机构批准,即必须符合NMPA (CFDA)、FDA、MDR、IVDR*、GMP(中国)或其他法规要求。 尤其,在产品设计阶段、供应链、生产和产品生命周期管理等环节还有着更高层面的要求——几乎涵盖了新产品开发的所有阶段。因此,医疗设备公司的每一流程均需征得批准,且需要随时
From October 4 - 6, 2022, Allied Vision will present its broad range of camera solutions for a variety of applications to visitors at the world's leading machine vision trade fair in Stuttgart at the
Allied Vision的两款新型短波红外(SWIR)相机斩获2022年Laser Focus世界创新者奖。由光学和光子学界权威、资深专家组成的评委会授予Allied Vision Alvium SWIR RCG(拆除传感器覆盖玻璃)探测器和成像类银奖,授予Goldeye XSWIR(扩展型短波红外相机)光谱类铜奖。Laser Focus World总编辑Peter Fretty宣布:“我谨代表
Allied Vision Alvium平台正式推出配置GigE Vision接口的工业视觉相机。至此,继USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于GigE Vision接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备千兆网视觉接口的Alvium G1系列相机首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨率选型最高可达24.6MP;而配备5千兆网视觉接口的
Allied Vision将在纽伦堡嵌入式世界大会( 2 号厅 2-440 展位 )展示一系列用于工业嵌入式视觉的创新型相机系列全新选项。Alvium相机现可支持GigE Vision、5GigEVision、FPD-Link III和GMSL2协议,提供6种接口选项,可满足用户多样化的需求。Alvium平台提供25种高画质图像传感器、各式镜头接口、外壳选项和广泛的光谱范围灵敏度,共有200多款不
Allied Vision 旗下 Alvium USB 系列正式发布两款 USB3 Vision 接口新作: Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 ,分别搭载两颗不同型号的索尼第三代小型IMX CMOS传感器,并且均采用了Pregius S全局快门技术。 Alvium 1800 U-052 可在0.5 MP 分辨率下提供高达626的帧速率。得益于 索尼 IMX
Allied Vision 公司基于 GigE Vision 接口工业视觉相机发布在即,正式加入 Alvium 平台大家庭。至此,继 USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于 GigE Vision 接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备 GigE Vision 接口的 Alvium G1系列相机 首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨
Allied Vision 现针对所有 Alvium 相机推出最新版固件, 针对 MIPI CSI-2 相机正式启用 GenICam 直接存取功能。 在启用 GenIam for CSI-2 存取功能的同时,Allied Vision 同步发布了全新的 软件开发工具套件 Vimba 6.0 ,内置了全新的 CSI-2 传输层协议。启用 GenICam for CSI-2 存取功能的相机易用性将大幅
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们