没有用户帐户?立即注册。
忘记密码?点此 重设密码。
Displaying results 31 to 40 of 771.
From October 4 - 6, 2022, Allied Vision will present its broad range of camera solutions for a variety of applications to visitors at the world's leading machine vision trade fair in Stuttgart at the
Allied Vision的两款新型短波红外(SWIR)相机斩获2022年Laser Focus世界创新者奖。由光学和光子学界权威、资深专家组成的评委会授予Allied Vision Alvium SWIR RCG(拆除传感器覆盖玻璃)探测器和成像类银奖,授予Goldeye XSWIR(扩展型短波红外相机)光谱类铜奖。Laser Focus World总编辑Peter Fretty宣布:“我谨代表
Allied Vision Alvium平台正式推出配置GigE Vision接口的工业视觉相机。至此,继USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于GigE Vision接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备千兆网视觉接口的Alvium G1系列相机首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨率选型最高可达24.6MP;而配备5千兆网视觉接口的
Allied Vision将在纽伦堡嵌入式世界大会( 2 号厅 2-440 展位 )展示一系列用于工业嵌入式视觉的创新型相机系列全新选项。Alvium相机现可支持GigE Vision、5GigEVision、FPD-Link III和GMSL2协议,提供6种接口选项,可满足用户多样化的需求。Alvium平台提供25种高画质图像传感器、各式镜头接口、外壳选项和广泛的光谱范围灵敏度,共有200多款不
Allied Vision 旗下 Alvium USB 系列正式发布两款 USB3 Vision 接口新作: Alvium 1800 U-052 和 Alvium 1800 U-291 ,分别搭载两颗不同型号的索尼第三代小型IMX CMOS传感器,并且均采用了Pregius S全局快门技术。 Alvium 1800 U-052 可在0.5 MP 分辨率下提供高达626的帧速率。得益于 索尼 IMX
Allied Vision 公司基于 GigE Vision 接口工业视觉相机发布在即,正式加入 Alvium 平台大家庭。至此,继 USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于 GigE Vision 接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备 GigE Vision 接口的 Alvium G1系列相机 首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨
Allied Vision 现针对所有 Alvium 相机推出最新版固件, 针对 MIPI CSI-2 相机正式启用 GenICam 直接存取功能。 在启用 GenIam for CSI-2 存取功能的同时,Allied Vision 同步发布了全新的 软件开发工具套件 Vimba 6.0 ,内置了全新的 CSI-2 传输层协议。启用 GenICam for CSI-2 存取功能的相机易用性将大幅
Allied Vision 的Alvium 相机采用 Alvium® 技术 ,绕过了众多相机制造商目前面临的芯片市场供应短缺问题。大多数工业 USB 相机都基于第三方制造商提供的 FPGA(现场可编程门阵列)。Allied Vision 相机采用专有的ASIC(专用集成电路),而不是FPGA。这一重要组件的开发、生产和交付完全由 Allied Vision 控制,使我们能够在 短时间内交付相机 。
Allied Vision 正式发布搭载索尼创新型 InGaAs SWIR 传感器的 Alvium 1800系列紧凑型模块化相机。1800系列新机型配有 USB3 Vision 或 CSI-2接口,更凭借内置的 SenSWIR 传感器技术广泛适用于400至1700nm 波长的宽谱应用。 Alvium 1800 U/C-030 搭载 IMX991传感器,支持VGA分辨率;而 Alvium 1800
无法找到您想要的答案?
有疑问?我们乐意为您提供帮助。
联系我们