德国施塔特罗达,2019年10月17日讯 – Allied Vision将参展于2019年10月24日至25日在斯图加特召开的欧洲嵌入式视觉大会。在此次展会上,Allied Vision将推出Alvium 1800相机系列的全新机型——两款备配了USB3 Vision接口的相机。这两款相机的发布丰富了1800系列阵容,可同时用于工业嵌入式视觉和机器视觉应用。
该系列相机提供了广泛的图像校正、优化功能以及各种触发功能,同时结合了传统工业相机中集成化传感器模块的优点(体积小、重量轻、功耗低、价格低廉)。
Alvium 1800——为工业嵌入式视觉而生的相机
0.5MP的1800 U-050相机配备了1/3.6''的ON Semi PYTHON 480传感器,标配全局快门。借助ON Semi的AR0135CS传感器,Alvium 1800 U-120能够提供1.2 MP的分辨率和52 fps的帧速率。该USB相机能与运行在Windows、Linux和Linux ARM平台上的Vimba套件轻松配合使用。
从10月下旬开始,这两款相机都将提供多种不同外壳选项(封闭式外壳、开放式外壳、裸板)以及不同的镜头接口选项(S-接口、CS-接口、C-接口)。USB接口可置于机身背面或左侧(传感器视角)。Alvium 1800系列现有三款机型,分辨率从0.5到5MP不等,每一款都提供单色和彩色两种选型。
1800系列机型概览
相机型号 | 1800 U-050 | 1800 U-120 | 1800 U-500 |
---|---|---|---|
传感器 | ON Semi PYTHON 480 | ON Semi AR0135CS | ON Semi AR0521 |
分辨率 | 0.5 MP 808 × 608 | 1.2 MP 1280 × 960 | 5.0 MP 2592 × 1944 |
像素尺寸 | 4.8 µm × 4.8 µm | 3.75 µm × 3.75 µm | 2.2 µm × 2.2 µm |
规格 | Type 1/3.6 | Type 1/3 | Type 1/2.5 |
快门种类 | 全局 | 全局 | 卷帘 |
帧率 | 116 fps | 52 fps | 67 fps |
接口 | USB3 Vision | USB3 Vision | USB3 Vision |
欧洲嵌入式视觉大会
欧洲嵌入式视觉大会的官方语言为英语,由EMVA和斯图加特展览中心 (Messe Stuttgart) 联合举办,而后者是两年一届的VISION国际贸易展的组织者和主办方。Allied Vision一直积极参与大会,并在展会上推出在嵌入式视觉方面有着强大图像预处理功能的相机。
参会信息
欧洲嵌入式视觉大会
2019年10月24日至25日
ICS斯图加特国际会议中心
展位:ICS C5厅2号展位
专题演讲:
如何建立起用于工业嵌入式视觉的嵌入式系统
-需求、组件和解决方案
Allied Vision技术有限公司产品经理Gion-Pitschen Gross
2019年10月25日星期五11:45 AM到12:15 PM
注册、更多信息及整个项目请见:
www.embedded-vision-emva.org