解决方案 // 嵌入式视觉解决方案
Embedded Applications Robot AI

嵌入式视觉解决方案

愿景与科技的交汇处

面向各行业的先进嵌入式视觉技术

csm header alvium lenses 1280x720 77c1f35075

嵌入式视觉相机

我们为嵌入式系统开发者提供高性能工业级相机模块,为机器视觉工程师铺就从PC到嵌入式系统的道路。凭借Alvium相机系列,我们为嵌入式应用提供便捷的软硬件集成方案。该系列相机搭载革命性的ALVIUM®技术——由Allied Vision设计的独特系统级芯片,为嵌入式视觉系统带来工业级性能,为系统工程师创造多重优势。

  • 丰富的传感器选择
  • 先进的图像预处理
  • 紧凑型设计
  • 低功耗
  • 工业标准
  • 卓越的性价比

// Alvium CSI-2

工业级CSI-2相机,助力先进嵌入式视觉系统

// 探索Alvium C系列相机

// Alvium FP3

基于CSI-2的Alvium摄像头,适用于长电缆解决方案

// 探索Alvium FP3相机

// Alvium GM2

基于CSI-2的Alvium相机,实现高速长距离数据传输

// 探索Alvium GM2相机

嵌入式配件

Allied Vision认证配件均由我们的专家精心挑选,旨在为您的应用提供最佳图像质量与最高可靠性。我们的技术人员和工程师通过将适配板、镜头、接口线等配件与相机组合进行全面测试,从而为您推荐最优配件方案,确保Allied Vision相机发挥最大性能。

// 显示所有配件

csm AlviumFP3 GM2 Coax f87b875b06

Alvium FPD Link III 及 GMSL2™ 相机

基于Alvium MIPI CSI-2相机,Allied Vision还提供配备FPD Link III或GMSL2™接口的Alvium相机。通过添加包含串行器芯片的PCB板,Alvium FP3和GM2相机可实现最长15米的远距离传输解决方案。 所有相机功能均可正常使用,通过V4L2接口操作时与标准Alvium MIPI CSI-2完全兼容。此外还提供可连接嵌入式主板的解串适配器板,您也可选用生态系统合作伙伴的载板——这些载板已集成解串器功能。

您的优势:

  • 完全符合EMC标准
  • 抗冲击与抗振动
  • 嵌入式系统中高速低开销图像传输
  • 支持多摄像头协同工作
  • 提供FPD-Link III和GMSL2™解串器板
  • 提供不同长度的细STP和同轴电缆

轻松集成

// 软件

Alvium CSI-2相机

要在视觉系统上操作Alvium CSI-2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:

  • GenICam for CSI-2访问模式通过GenICam功能直接调用Alvium CSI-2驱动程序及CSI-2传输层(TL)实现相机控制。
  • 直接寄存器访问(DRA)模式:面向高级用户,通过寄存器直接控制相机。
  • Video4Linux2访问模式支持通过成熟的V4L2 API及GStreamer、OpenCV等应用程序控制相机。

开源CSI-2驱动程序已在GitHub上发布,支持多种开发板及系统级芯片(SoC)。

Alvium 千兆网、5千兆网 和 USB3 相机

Alvium USB、千兆网和5千兆网相机可通过Allied Vision新一代Vimba X SDK轻松集成至嵌入式系统。该SDK完全兼容GenICam协议,是适用于所有配备千兆网、5千兆网及USB3视觉接口的Allied Vision相机的平台无关型开发工具包。

基于 GenICam 的传输层支持 Alvium 相机,并可将其自动连接至 MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB 等第三方软件解决方案

Logo VimbaX transparent

// 驱动程序

我们的CSI-2驱动程序支持所有当前及未来采用MIPI CSI-2接口的Alvium相机模块,无论该相机模块使用何种传感器。只需极少的开发工作量,即可测试搭载不同传感器的各类相机,开发具有多种分辨率变体的系统,或将现有系统升级至最新传感器。这不仅节省时间,更显著降低开发成本。全面的文档与技术支持进一步促进系统集成,并简化原型开发流程。 您可在GitHub上获取我们的开源驱动程序。

csm alvium driver infographic 89ff229bcf

嵌入式生态系统

您正在寻找完整的嵌入式解决方案?还是为硬件或软件开发寻找合适的合作伙伴?我们能为您牵线搭桥,找到理想的合作伙伴。

Allied Vision已与专注于嵌入式及机器视觉领域的合作伙伴建立联盟,为客户提供便捷的软硬件系统集成服务。我们正持续拓展嵌入式生态系统。

除已公布的合作伙伴外,我们还拥有众多能满足您特定应用场景的协作方——例如为智能交通系统(ITS)或质量检测提供AI平台解决方案,或承接从嵌入式开发、系统集成到整机组装的全流程服务。

立即行动!

立即联系我们

// 安富利硅晶

艾维特硅业是全球领先技术分销商艾维特旗下的欧洲半导体专业部门,致力于成为客户与供应商之间的智能纽带。通过提供创新解决方案、技术支持及物流保障,该分销商有效化解行业复杂性。 安富利硅基与众多领先半导体制造商及创新解决方案供应商保持多年合作。凭借逾200名应用工程师和技术专家组成的团队,安富利硅基为项目提供从构思、概念到生产的全程支持。作为安富利(纳斯达克代码:AVT)的区域业务单元,其欧洲总部设于比利时(Avnet Europe BV)。 

// 联系安富利硅业

阅读更多
Avnet Silica

// AI Blox

AI Blox提供强大、模块化、安全可靠的硬件解决方案,加速运输与物流领域边缘AI应用的落地部署。其使命是消除AI价值链中的摩擦点,让边缘智能变得触手可及。通过提供市场上最具灵活性的AI硬件,AI Blox助力企业缩短产品上市周期。想了解更多关于AI Blox的信息?请点击下方链接。

csm AI Blox Logo 5c269abfea

// PCB-Arts

我们是您智能嵌入式系统的合作伙伴。在PCB-Arts,一切围绕高端嵌入式技术和集成处理器展开。从电子设备与嵌入式软件的开发,到产品的批量生产,我们全程为您提供支持。

探索更多
pcb arts logo colored 1

// 连接科技

康捷科技是英伟达全球最大的嵌入式硬件合作伙伴,提供涵盖英伟达® Jetson™ 系列的丰富解决方案,同时支持COM Express®、SMARC等多种行业标准的嵌入式解决方案。 凭借逾35年的嵌入式计算经验,康泰科技拥有成熟的技术体系,涵盖完整嵌入式系统、载板、散热解决方案、嵌入式交换机等产品。依托自主设计与制造能力,康泰科技可提供快速定制化设计服务,助您以破纪录的速度实现从开发到部署的全流程推进。

阅读更多
csm Logo ConnectTech Clean white 1bdaa12355

// NVIDIA

凭借其Jetson模块系列,英伟达提供高性能、低功耗的系统,适用于解决边缘端实时人工智能(AI)需求。结合Alvium相机系列,构建基于GPU的嵌入式视觉应用从未如此简单。

NVLogo 2D

// Texim Europe

在Texim Europe,我们满怀热忱地提供由全球网络中值得信赖的高品质供应商所提供的标准及定制化组件、模块和(子)系统创新方案。我们训练有素的专家团队与客户工程师及供应链团队紧密协作,共享产品组合与路线图知识,并确保可靠的产品供应,以支持新一代设备开发与生产——这些创新将在客户目标市场中创造显著价值。

探索更多
csm TeximEurope Logo 8c11f2cfb2

// 瓦塔里

总部位于慕尼黑的Wahtari公司,通过整合各类人工智能硬件与软件组件,结合Wahtari人工智能视觉平台,能够快速开发定制化的先进人工智能系统。该公司还提供经过充分验证、即插即用的成熟人工智能系统,这些系统可轻松实现适配与集成。

阅读更多
Logo Wahtari white
Header Startup Hub KI 2022 72dpi

人工智能与嵌入式视觉

对于融合视觉与创新的初创企业,Allied Vision提供了一款寻找理想相机的宝贵工具。凭借三十余年与客户及合作伙伴的项目合作经验,我们助力初创公司在机器人、增强现实、无人机、自动化及智能交通系统等领域开发人工智能应用。 

实现人工智能与相机完美协同的关键成功要素是什么?

阅读专家建议

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)