Vimba X 软件开发工具包
Vimba X 是我们为所有符合 GenICam 标准的相机提供的综合性 SDK。
Vimba X - 我们的综合性SDK
Vimba X 是我们为所有符合 GenICam 标准的相机开发的综合性 SDK。该软件兼容多种操作系统与平台,既能支持快速原型开发,也能满足复杂视觉应用的开发需求。
Vimba X 核心特性
- 支持接口:C、C++、.NET及Python
- 支持Windows、Linux、Linux ARM及macOS系统
- 完全符合 GenICam 标准
- 内置带宽管理器的图像查看器(支持千兆网和USB接口)
- 支持Alvium、Goldeye及GoldeyePro的固件更新程序
- 图像转换库
- 相机模拟器
- 示例
// 兼容相机
- Alvium、Alecs、Goldeye、Goldeye Pro、Manta、Mako、Prosilica GT
- EXO、FXO、HR、SHR
- allPIXA evo
- Vimba X 可与符合 GenICam 标准的相机配合使用
// Vimba X 工具与适配器
Vimba X Cognex适配器
下载适用于康耐视VisionPro的Vimba X Cognex适配器:
Vimba X 缺陷像素管理器
Vimba X 缺陷像素管理器可让您使用 Alvium 和 Goldeye Pro 相机的板载像素校正功能。部分 Manta 和 Mako G 相机也支持此功能。
下载 - 均适用于2.2.0版本:
Micro-Manager适配器
Allied Vision Camera Adapter for µManager microscopy software
Vimba X ROS2相机驱动程序
Vimba X ROS2 相机驱动程序可在 github/alliedvision 上获取。
GStreamer插件
Vimba X 的 GStreamer 插件
// 开始使用 Vimba X
所有操作系统:
- 您无需卸载Vimba。可在同一系统中将Vimba X安装至您选择的任意目录。
- 用户文档包含在SDK安装包中,也可访问docs.alliedvision.com获取。
- 安装Python API请参阅《VmbPy API手册》,安装.NET API请参阅《VmbNET API手册》。
- Vimba用户:开发者指南内含迁移指南。