eGrabber 駕駛員
Coaxlink 與 Grablink Duo 驅動程式
- C++ API
- C# API
- Python API
- 支援單執行緒與多執行緒回呼機制,以處理即時事件
- 支援透過腳本檔案設定幀擷取卡與攝影機
- 相容於 GenICam、GenApi 及 GenTL
- 相容於 Windows、Linux 及 macOS
說明
eGrabber Driver 是一套類別庫,提供易於使用的程式設計介面,用於從 Coaxlink 和 Grablink Duo 幀擷取卡擷取影像。eGrabber 具備高階、物件導向且易於使用的 API,並相容於 C++、C# 和 Python。
好處
版本說明
適用於 GigE Vision、CoaXPress 及 Camera Link 攝影機的單一 API
eGrabber Gigelink 是 eGrabber 的一項全新可選擴充模組,提供通用且與硬體無關的 GigE Vision 攝影機存取方式。eGrabber Gigelink 讓使用者能夠在同一應用程式中無縫整合多個品牌的 GigE Vision 攝影機,無需透過專屬的攝影機驅動程式。 透過 eGrabber,程式設計師即可使用相同的概念、物件和函式呼叫,從任何品牌的 GigE Vision 攝影機、任何 CoaXPress 攝影機以及任何 Camera Link 攝影機擷取影像。
C++、C# 和 Python
Euresys::EGrabber 是一個 C++ 類別函式庫。此外,可透過 .NET 組件在 .NET 語言(如 C#、VB.NET 等)中使用 eGrabber。同時也提供 Python 綁定,以 Python wheel 安裝套件的形式發行。
在 eGrabber Studio 中運作非常順暢
在同一生態系統中,eGrabber Studio 作為 eGrabber 的評估與示範應用程式,亦可供使用。它允許測試影像擷取功能、檢查並設定攝影機與影像擷取卡的參數(GenAPI 功能),並將擷取的影片錄製至硬碟。此外,還可即時顯示直方圖、輪廓及像素資訊。
GenICam
eGrabber Driver 和 eGrabber Gigelink 亦為 GenICam GenTL 的官方產生器。它們能與任何相容於 GenTL 的應用程式無縫連接,並提供影像擷取服務。
相容於 Windows、Linux 及 macOS
- 從 Windows 7 SP1 到 Windows 11 的所有版本(包含伺服器版本),適用於 x86_64(64 位元)平台
- 專為 x86_64 及 AArch64 (ARM64) 平台設計,且不依賴特定 Linux 發行版
- 設計上支援 x86_64(64 位元)平台上的所有 macOS 版本(自 10.12 起)
Genapi 腳本檔案
eGrabber 支援可讀取的腳本檔案,可用於自動化相機和影像擷取卡的設定。其語法採用 JavaScript 的子集。使用腳本檔案有以下幾項優勢:
- 無需重新編譯應用程式,即可變更攝影機或幀擷取卡的設定。
- eGrabber Studio 可載入配置腳本,在用戶應用程式之外驗證配置。
- 由不同程式語言編寫的數個應用程式可共用同一個設定腳本。
回調函式
eGrabber 支援定義回呼函式,這些函式會在指定事件發生時自動被呼叫。eGrabber 的事件與新影像(緩衝區)、資料流、攝影機與照明控制器、幀擷取卡的 I/O 工具箱,或是 CoaXPress 介面事件相關。 本系統同時支援單執行緒與多執行緒回呼機制。
下載 eGrabber 軟體