Allied Vision의 VIMBA X SDK 신규 출시, 이제 SVS-Vistek 카메라 지원
새로운 Vimba X SDK는 멀티 ROI 위젯 및 Linux x64용 TCP 지원과 같은 이미지 획득 및 카메라 제어용 새로운 매력적인 기능 외에도 통합 TKH Vision 솔루션으로 한 걸음 더 나아가는 솔루션을 제공합니다. 이번 새 버전은 Allied Vision의 머신 비전 및 임베디드 비전 카메라뿐만 아니라, TKH Vision 계열사인 SVS-Vistek GmbH의 고해상도·고대역폭 GigE Vision, USB3 Vision, CoaXPress 카메라도 공식 지원하며 기본적으로 활성화됩니다.
이러한 확장을 통해 고객은 동일한 애플리케이션 내에서 동일한 SDK로 양사 카메라를 모두 사용할 수 있습니다. 서로 다른 애플리케이션에서의 혼합 구성도 가능해져 고객의 선택 폭이 크게 확대되었습니다. 서로 다른 카메라에 동일한 SDK를 사용할 수 있게 됨으로써 개발 시간과 비용이 크게 절감됩니다.
동시에 SVS-Vistek은 GigE Vision 및 USB3 Vision 인터페이스를 지원하는 Allied Vision의 Alvium 카메라 주요 기능을 지원하는 새 버전의 SDK SVCam을 출시합니다.
Vimba X 뷰어의 새로운 멀티
ROI 위젯 새로운 위젯을 통해 여러 관심 영역(Region-of-Interest, ROI)을 훨씬 쉽고 편리하게 사용하고 정의할 수 있습니다. 활성화된 ROI, 크기, 위치 등을 직관적으로 확인할 수 있어 사용자 편의성이 크게 향상되었습니다. ROI의 정확한 위치 설정을 위해 이전에 저장된 이미지를 불러와 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 각 개별 ROI에 대해 특정 이미지 기능(예: 대비, 색조 또는 채도 값)에 대해 서로 다른 값을 정의할 수 있으며, 이는 Allied Vision의 Alvium 카메라에만 있는 기능입니다.
추가 개선 사항 및 신규 기능은 다음과 같습니다:
- 접근성 향상 및 사용자 편의성을 위한 완전히 개선된 이벤트 뷰어
- 자동 완성 기능이 개선된 업데이트된 Python API(VmbPy)
Vimba X 2024-1은 다음 운영 체제에서 사용할 수 있습니다:
- Windows: Windows 10 21H2 LTSC, Windows 11 23H2
- Linux: Ubuntu 24.04 LTS, Debian 12.6
- ARM: Jetpack™ 5.1.0, AGX Orin™ DevKit (모든 TL)