公司 // 活動

Automate 2026

06/22/2026 - 06/25/2026 | 麥考密克會展中心,美國芝加哥 | #4823

Automate 是北美規模最大的機器人與自動化盛會,也是將您的構想從靈感轉化為實際影響的最佳平台。
展場匯集了全球頂尖的自動化解決方案,涵蓋人工智慧、機器人技術、運動控制、視覺系統等領域。此外,由當今自動化領域頂尖專家領銜的專業研討會,其水準更是無與倫比。

歡迎蒞臨 Allied Vision 的 214 號展位。我們將展示:

  • 搭載 eVision 軟體的 Alecs Open 智慧攝影機
  • 搭載 eVision 深度學習技術的 Alecs Open 智慧相機
  • 配備遠端直接記憶體存取 (RDMA) 的 100 GigE 介面
  • 透過短波紅外線看穿肉眼不可見的世界:光譜範圍:400 nm – 1,700 nm
  • 超高解析度線掃描成像,實現精密檢測
  • Alvium 相機系列 - 適用於 UV、Vis 和 SWIR 的靈活相機解決方案

切勿錯過我們的專家 Matthew Hori(現場應用工程師)於 2026 年 6 月 24 日(星期三)上午 8:00 至 10:00(中部夏令時間)所主講的「先進相機與影像感測器技術」專題演講。

Automate 2026
2026年6月22日至25日
美國
芝加哥 攤位編號 #214