公司概况 // 新闻
mik blog eosens95 fron back id7 518

高分辨率高速摄像机

04/07/2025 | 产品动态

SVS-Vistek公司正通过新款高速相机扩展其Mikrotron EoSens系列产品线,该机型可实现超过200,000帧/秒的拍摄速度(具体取决于分辨率设置)。Mikrotron EoSens9.5为研究极端高速过程提供了全新可能,涵盖增材制造、熔池监测、研磨或铣削工艺、体育娱乐应用、电子生产乃至国防任务等领域。

作为SVS-Vistek高速相机产品线的新成员,Mikrotron EoSens9.5搭载Luxima公司集成式LUX9506V3传感器,其6.5微米像素尺寸可实现全局快门高速过程记录,便于后续分析。用户可根据具体任务需求灵活调节记录速度。 在4096×2304全分辨率模式下,EoSens9.5可实现每秒509帧的捕捉速度。当兴趣区域(AOI)缩减至1280×864时,高速模式下帧率可达每秒4240帧。 在激光应用或粒子图像测速(PIV)等需极快处理的场景中,可进一步缩小AOI以实现更高帧率。例如:128×128像素分辨率下可达71,581帧/秒,128×24像素分辨率下更可突破225,000帧/秒。

使用Mikrotron EoSens9.5进行高速成像时,将产生海量数据。这些数据通过配备四个通道的CXP12接口传输至评估计算机。新一代Mikrotron EoSens平台支持连接平面前端镜头和M58镜头,并可通过适配器使用C型卡口镜头。

凭借其先进的图像采集与传输能力,Mikrotron EoSens9.5成为分析极端高速过程的理想解决方案,这些过程常见于增材制造、熔池监测、研磨或铣削工艺、体育娱乐应用、电子制造乃至国防领域。

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)