公司概况
新闻
Allied Vision公司VIMBA X SDK新版发布,现已支持SVS-Vistek相机
除了新增吸引人的图像采集和相机控制功能(如多区域兴趣小部件和Linux x64平台的TCP支持)外,新版Vimba X SDK还为实现TKH Vision集成解决方案迈出了重要一步。 本次更新不仅支持Allied Vision的机器视觉与嵌入式视觉相机,更首次正式支持TKH Vision旗下子公司SVS-Vistek GmbH的高分辨率、高带宽千兆网Vision、USB3 Vision及CoaXPress相机,并默认启用相关功能。
此扩展使客户能在同一应用程序中使用两家公司的相机并采用相同SDK。不同应用程序中的混合配置同样可行,这极大拓展了客户的选择空间。通过同一SDK适配不同相机,显著缩短了开发周期并降低了成本。
与此同时,SVS-Vistek发布新版SVCam SDK,现已支持Allied Vision Alvium系列摄像机的主要功能,涵盖千兆网与USB3 Vision两种接口。
Vimba X Viewer新增多区域兴趣(Multi-ROI)控件该控件大幅简化了多区域兴趣(ROI)的定义与操作流程
。用户可直观查看当前激活的ROI区域,实时掌握其尺寸与位置信息。通过加载历史图像,可实现ROI的精准定位。 此外,用户可为每个ROI单独定义特定图像特征的数值(如对比度、色调或饱和度),此功能为Allied Vision Alvium相机独有。
其他改进与新增功能包括:
- 全面升级的事件查看器,提升访问便捷性与用户友好度
- 更新的Python API(VmbPy)支持增强的自动完成功能
Vimba X 2024-1 支持以下操作系统:
- Windows:Windows 10 21H2 LTSC、Windows 11 23H2
- Linux:Ubuntu 24.04 LTS、Debian 12.6
- ARM:Jetpack™ 5.1.0、AGX Orin™ 开发套件(所有时间线)