Archiv

Heimspiel: AVT stellt auf der Vision China 2013 in Shanghai aus

Allied Vision Technologies präsentiert vom 19.-21. März 2013 Kameraneuheiten auf neuem Messestand. AVT Shanghai-Team stellt sich dem chinesischen Markt vor.

Allied Vision Technologies (AVT) stellt vom 19.-21. März 2013 auf der Vision China Messe in Shanghai aus. Es ist der erste Messeauftritt des Unternehmens in China seit der Eröffnung einer Niederlassung in Shanghai im Oktober 2012. Auf einem neuen, modernen Stand können Besucher die neuesten Kamera-Highlights von AVT entdecken.
   
Kleine Zwillinge: AVT Mako Familie mit GigE Vision und USB3 Vision
Star des AVT-Stands wird zweifelsohne die Mako. Die Mako ist eine ultra-kompakte Kamera im typischen 29 x 29 mm Format. Zwei Schnittstellen werden wahlweise angeboten: GigE Vision mit Power over Ethernet oder USB3 Vision. Zur Markteinführung werden sieben Modelle der Mako mit GigE Vision Schnittstelle und Auflösungen von VGA bis 4,2 Megapixel erhältlich sein.Mako Kameras mit USB3 Vision sind später im Jahr zunächst mit Sensoren von VGA bis 4 Megapixel lieferbar. Mit beiden Interfaces werden die neuesten CMOS-Sensoren verfügbar sein.

Big is Beautiful: hochauflösende Prosilica GT Modelle
Besucher der Vision China können auch die neuen hochauflösenden Prosilica GT-Modelle entdecken, insbesondere die Prosilica GT6600, die höchstauflösende Kamera im AVT-Programm. Die Prosilica GT6600 verfügt über den 29 Megapixel-CCD Sensor KAI-29050 von Truesense Imaging.

Manta mit CMOS-Sensoren und optionalen NIR-Varianten
Die Manta bietet eine große Auswahl an Sensoren und Optionen. Mit 9,2 Megapixeln Auflösung im kompakten Format schließt die Manta G-917 die Lücke zwischen konventionellen Machine Vision Kameras und den sehr hochauflösenden Kameras mit 35 mm Vollformatsensoren. Sie ist mit dem neuesten 1/1“ Sony ICX814 EXview HAD CCD II Sensor ausgestattet.

Machine Vision, menschliche Kontakte
Auf der Vision China erhält das chinesische Fachpublikum die Gelegenheit, die neuen Ansprechpartner der AVT-Niederlassung Shanghai kennenzulernen. Auf dem AVT-Stand können Interessenten außerdem ihre Projekte und Kameraapplikationen mit Experten aus dem internationalen Application Engineering Team besprechen.

Vision China – Stand Nr. W1.1218

19.-21.03.2013 Shanghai New International Expo Center