Zum ersten Mal verlieh das Bildverarbeitungsmagazin inVISION die Top Innovation Awards an herausragende Produkte und Lösungen der Machine Vision Branche. Die Gewinner wurden von einer Jury bestehend aus der inVISION Redaktion und unabhängigen Experten gekürt.
Unter ihnen war der dentCHECK 3D-Scanner von 8tree. Das kompakte Gerät basiert auf dem Prinzip des strukturierten Lichts, um die Geometrie eines Objekts dreidimensional zu erfassen: Ein Spezialmuster wird auf die Fläche projiziert, und das Projektionsbild und dessen Verformung werden von einer Kamera erfasst. Der Clou von 8trees System ist die patentierte Projektion der Messergebnisse direkt auf das geprüfte Objekt projiziert werden. So wird etwa eine Delle in der Autokarosserie farblich hervorgehoben, ihre Maße, Tiefe, etc. direkt daneben angezeigt. Dieses Patent macht das Gerät extrem benutzerfreundlich und intuitiv: der Benutzer erhält sofort eine „gut/schlecht“ Information.
Schnelle Messung mit schneller Kamera
Der Messvorgang erfolgt binnen Sekunden. Dafür sorgt die blitzschnelle Projektion und Erfassung einer Reihe von Mustern. Um den Raster mit hohen Bildraten aufzuzeichnen setzt 8tree auf eine Manta G-031B Monochromkamera von Allied Vision mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 125 fps bei voller VGA-Auflösung.
8trees Scanner werden in der Automobil- und Luftfahrtindustrie zur Messung von Beulen, Dellen, Spalten bzw. der Bündigkeit von Nieten am Flugzeugrumpf.
“Wir gratulieren dem Team von 8tree für diese Auszeichnung. Wir sind stolz darauf, mit unserer Kameratechnologie einen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet zu haben“, sagte Thomas Vogel, Vertriebsdirektor Deutschland & Österreich bei Allied Vision.
Besucher von Allied Visions Stand auf der VISION 2014 in Stuttgart konnten das System in einer Live-Demo bereits entdecken. Vom 17.-19. März 2015 wird dentCHECK auch auf dem Stand des Kameraherstellers auf der Vision China demonstriert.