AUGUSTA Technologie AG verschmilzt mit TKH Technologie Deutschland AG

Allied Visions Muttergesellschaft ist damit erloschen. Rechtsnachfolger ist die TKH Technologie Deutschland AG.

Die Verschmelzung der AUGUSTA Technologie AG, München, auf die TKH Technologie Deutschland AG, Nettetal, ist am 16.03.2015 durch Eintragung in das Handelsregister der TKH Technologie Deutschland AG wirksam geworden. Die AUGUSTA Technologie AG ist damit erloschen. Rechtsnachfolger ist die TKH Technologie Deutschland AG.

Die Allied Vision Technologies GmbH war eine 100% Tochtergesellschaft der AUGUSTA Technologie AG und ist somit ab sofort eine Tochter der TKH Technologie Deutschland AG.

Mehr Info: www.tkhgroup.com