相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)
更高耦合效率的红外相机

采用 Goldeye 短波红外相机测量激光束精度

为尽可能避免信源信号馈入光缆时出现损失,电信公司使用光束质量分析仪监视激光的性能数据。德国鲁德施塔特的 CINOGY Technologies GmbH 是高质量激光束鉴定系统提供商。他们的近红外(电信波长所处范围)光束质量分析仪基于现代 InGaAs(铟镓砷化物)传感器,并配备 Allied Vision 红外相机。

 

挑战

激光信号的稳定性

 

任何使用手机连接观看在线视频、电视或享受其他服务的用户,都希望获得尽可能无失真的画质和音质。为确保所发出的激光信号的稳定性,电信公司采用了名为质量分析仪的激光束分析设备来监测信号。为实现有效监测,需确保监测光束位置和大小、功率和激光束光谱等参数准确并确保其合规至关重要。当光信号在电缆中耦合时,应避免出现辐射散射损耗以及入射角差异。而当光纤直径接近 6 µm 时,如何将光束束流并定向以确保理想的耦合效率(即原始光束与耦合性能的关系)是一重巨大的挑战。

解决方案

基于 InGaAs 传感器的光束质量分析仪

 

在短波红外波长范围内,基于 InGaAs 传感器的光束质量分析仪尤为适合激光测量应用。CCD 和 CMOS 传感器仅适用于最大 1100 nm 的波长,而基于 InGaA 传感器的相机将可测量的波长范围扩展到 1,700 nm。CINOGY 根据所需的分辨率在光束质量分析仪中安装了 Allied Vision Goldeye G-008 SWIR(320x256 像素)或 Goldeye G-033 SWIR(640x512 像素)红外相机。两种机型均使用 SWIR(短波红外)InGaAs FPA 传感器,感光光谱范围在 900 nm 至 1,700 nm 之间。

激光束可直接定向 InGaAs 传感器,随后进行分析。相机捕获的数据通过 CINOGY Technologies 开发的 RayCi 分析软件进行分析。

效益

性能稳定

 

该程序可通过实时测量连续监视各种光束参数,如耦合效率。如果光束中存在非必要的结构,则光束光谱会在系统中实时显示信号的损耗。为测量性能稳定性,将测量指定时段内的值并相互比较。

定性参数将以各种二维曲线的形式可视化,还原光束外线和光谱。

凭借基于 InGaAs 传感器的 Goldeye 相机,可实时监控光束参数。

基于 InGaAs 传感器的 Goldeye 相机让光束参数的实时监测成为可能。

相机:Goldeye G-008 SWIR 或 Goldeye G-033 SWIR

搭载 InGaAs 传感器技术的 Goldeye 短波红外相机

CINOGY 根据所需的分辨率在光束质量分析仪中安装了 Allied Vision Goldeye G-008 (320x256 像素)或 Goldeye G-033 (640x512 像素)短波红外相机。两种机型均使用 SWIR(短波红外)InGaAs FPA 传感器,感光光谱范围在 900 nm 至 1,700 nm 之间。

由于配备了集以太网供电功能及全面的输入/输出控制选项于一体的标准千兆以太网接口,这两款相机可集成到复杂的 CINOGY 光束质量分析仪中,并且操作和控制都非常便利。此外,光束分析相机内部搭载了冷却传感器,即使在长时间曝光的情况下,仍可维持在高灵敏度状态下保证较低的背景噪声。

了解更多

 

亮点

  • 光束参数会被持续监控和标定,以确保稳定和最优效能
  • 在短波红外范围内,基于InGaAs传感器的光束质量分析仪特别适合激光测量