NVIDIA® Jetson™ 生态系统成员 Allied Vision 和 Connect Tech Inc 强强联合,合作开发预集成高级传感器技术的硬件解决方案。双方联手打造的 Allied Vision MIPI 相机适配板为高级 AI 以及机器视觉应用开发人员提供了一种更加简便的开发流程。这类预集成硬件解决方案配备了所有必需的软件,可减少额外的开发工作,帮助客户快速实现产品上市,并顺利过渡到扩大化生产阶段。
可同时集成高达6台 Allied Vision MIPI CSI-2 相机
Connect Tech 的 Allied Vision MIPI 相机适配板于 2020 年 12 月发布,适用于 Jetson AGX Xavier™ 平台,体积小巧,最多可集成六个 Allied Vision Alvium 1500 C 或 1800 C 相机模块。为了最大限度缩短上市时间,该相机适配板还可以直接集成 Connect Tech 的商业化载板和散热解决方案,从而一步到位,打造可直接上市的硬件模组。该方案集完整的计算系统与经过验证的视觉传感器于一体,让AI可轻松部署进工业级应用。
新版Allied Vision MIPI相机适配板提供了内嵌于载板的适配板支持程序包(BSP),支持任意Alvium 1500 C和1800 C传感器与指定版本JetPack SDK集成,简化应用过程。
作为工业和嵌入式视觉解决方案供应商,Allied Vision 开发的 Alvium CSI-2 系列相机提供了丰富多样的传感器和外壳款型供选,可拓展项目的灵活性。Alvium CSI-2 相机模块所有型号的软件驱动程序彼此兼容,无需进行任何额外的开发工作,即可随时在 MIPI 相机适配板上彼此互换。
NVIDIA Jetson 平台的一站式解决方案
Allied Vision 产品经理 Gion-Pitschen Gross 表示:“我们致力为用户提供一站式的生产设计解决方案,所有计划在 Jetson 平台部署 MIPI CSI-2 相机模块的用户都将从中获益。我们的 Alivium 平台全线产品都支持所有 Jetson 模块开发者套装。与 Connect Tech 的合作进一步深化了我们的产品支持力度,使得我们的解决方案可帮助用户简化硬件生产以及开发流程。
Connect Tech 是 NVIDIA 产品生态体系中最得力的硬件合作伙伴,可为整个 Jetson 平台提供广泛而全面的支持方案。作为 NVIDIA Jetson 成立伊始的首批硬件解决方案开发合作伙伴,Connect Tech 一直不断开发和设计可快速推动项目上市转化的产品。
Connect Tech 销售副总裁 Michele Kasza 表示:“我们在 Jetson 社区开发解决方案的经验非常丰富,并且深知关键的传感器数据对于每个 Jetson 系统的成败都至关重要。有了 Allied Vision 的鼎力支持,我们就可以帮助客户更进一步地简化产品开发工作。”
NVIDIA® Jetson™提供先进的AI边缘(AI-at-the-edge)计算平台,在全球范围内聚集了超过50万开发者。 Jetson全线产品均支持云原生(Cloud-native)技术,让智能机器制造商和AI开发者可针对机器人、智能物联、智慧城市、医药健康、工业等应用,基于嵌入式以及边缘设备开发和部署高质量软件自定义功能。云原生技术支持可帮助制造商和开发人员运用Jetson边缘AI设备,快节奏改良、提高准确性、娴熟应用最新功能。