相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Allied Vision全新Alvium相机于欧洲嵌入式视觉大会正式登场

新闻列表

新闻产品新闻

2019年10月24日至25日,在德国斯图加特召开的欧洲嵌入式视觉大会上,Allied Vision发布了Alvium 1800系列全新USB相机。

德国施塔特罗达,2019年10月17日讯 – Allied Vision将参展于2019年10月24日至25日在斯图加特召开的欧洲嵌入式视觉大会。在此次展会上,Allied Vision将推出Alvium 1800相机系列的全新机型——两款备配了USB3 Vision接口的相机。这两款相机的发布丰富了1800系列阵容,可同时用于工业嵌入式视觉和机器视觉应用。

该系列相机提供了广泛的图像校正、优化功能以及各种触发功能,同时结合了传统工业相机中集成化传感器模块的优点(体积小、重量轻、功耗低、价格低廉)。

Alvium 1800——为工业嵌入式视觉而生的相机

0.5MP的1800 U-050相机配备了1/3.6''的ON Semi PYTHON 480传感器,标配全局快门。借助ON Semi的AR0135CS传感器,Alvium 1800 U-120能够提供1.2 MP的分辨率和52 fps的帧速率。该USB相机能与运行在Windows、Linux和Linux ARM平台上的Vimba套件轻松配合使用。

从10月下旬开始,这两款相机都将提供多种不同外壳选项(封闭式外壳、开放式外壳、裸板)以及不同的镜头接口选项(S-接口、CS-接口、C-接口)。USB接口可置于机身背面或左侧(传感器视角)。Alvium 1800系列现有三款机型,分辨率从0.5到5MP不等,每一款都提供单色和彩色两种选型。

1800系列机型概览

相机型号1800 U-0501800 U-1201800 U-500
传感器ON Semi PYTHON 480ON Semi AR0135CSON Semi AR0521
分辨率0.5 MP
808 × 608
1.2 MP
1280 × 960
5.0 MP
2592 × 1944
像素尺寸4.8 µm × 4.8 µm3.75 µm × 3.75 µm2.2 µm × 2.2 µm
规格Type 1/3.6Type 1/3Type 1/2.5
快门种类全局全局卷帘
帧率116 fps52 fps67 fps
接口USB3 VisionUSB3 Vision

USB3 Vision

 

欧洲嵌入式视觉大会

欧洲嵌入式视觉大会的官方语言为英语,由EMVA和斯图加特展览中心 (Messe Stuttgart) 联合举办,而后者是两年一届的VISION国际贸易展的组织者和主办方。Allied Vision一直积极参与大会,并在展会上推出在嵌入式视觉方面有着强大图像预处理功能的相机。

参会信息


欧洲嵌入式视觉大会

2019年10月24日至25日

ICS斯图加特国际会议中心

展位:ICS C5厅2号展位

 

专题演讲:

如何建立起用于工业嵌入式视觉的嵌入式系统

-需求、组件和解决方案

Allied Vision技术有限公司产品经理Gion-Pitschen Gross

2019年10月25日星期五11:45 AM到12:15 PM

 

注册、更多信息及整个项目请见:

www.embedded-vision-emva.org

新闻列表