相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

Allied Vision成为NVIDIA Jetson 生态系统一员

新闻列表

新闻公司新闻产品新闻

全新Vimba开源驱动支持Jetson TX2平台

Allied Vision正式宣布成为NVIDIA Jetson生态系统成员。现我们可为基于这种强大的AI嵌入式系统开发人员开发工业成像处理提供Allied Vision相机端的支持。随着Vimba MIPI CSI-2驱动的发布,Allied Vision的开源驱动程序支持Linux平台的Jetson TX2板(适用于Tegra),客户可以从GitHub网站下载该驱动。


一套Vimba MIPI CSI-2自如应对所有驱动需求


Alvium系列相机将嵌入式传感器模块的优势与工业图像处理相机的高性能相结合,兼具如下优势:广泛的图像校正和优化功能、大量全新传感器供选、智能化电源管理、成本优化解决方案和紧凑型的单板设计。它为嵌入式系统设计开辟了全新的可能性。面向NVIDIA Jetson的Vimba驱动程序支持目前及未来所有MIPI CSI-2接口的Alvium相机模块——无论该相机模块使用哪种传感器。开发基于Jetson平台的应用系统时,即使之后选择了另一台传感器分辨率不同的Alvium相机,也可采用同一套驱动程序。这让新系统和原型开发,以及相机更换变得更为轻松。而其全面的文档与技术支持更进一步加速了系统集成,并且简化了原型开发工作。

 

减轻处理器负担


Alvium相机内部集成了图像信号处理器(ISP)以及丰富的图像处理库(IPL),可承担图像处理任务,并可通过Video4Linux接口进行本地配置。因此,Jetson TX2板的内部ISP任务将大幅减轻。此外,这款相机还可执行通常需要GPU资源的其他图像处理任务。因此,Jetson TX2可腾出更多算力用于开展更为严苛的应用任务,例如科学分析、新互联网服务开发、自动驾驶汽车或其他AI应用。


生态系统合作


“借助面向NVIDIA Jetson的Vimba MIPI CSI-2驱动程序及其适配器板,系统设计人员现可将功能强大的SoM、方便易用的软件以及可运行先进技术应用程序的相机产品完美融合,” Allied Vision软件产品经理Mark Schenk表示。

“很高兴Allied Vision成为NVIDIA生态系统的创新成员。Alvium相机系列为Jetson平台用户提供了丰富的可能性。” NVIDIA自动机器部门产品总监Murali Gopalakrishna赞许道。

Jetson TX2驱动程序只是双方合作关系的开端。 Allied Vision即将针对最热销的NVIDIA Jetson SoM产品 Jetson AGX Xavier和Jetson Nano发布其他驱动程序。Allied Vision的合作伙伴Antmicro已成功完成Allied Vision Alvium相机模块与Jetson Xavier和Jetson Nano开发套件的演示。

“能够成为NVIDIA Jetson生态系统的一员,我们深感荣幸,并期待能够进一步拓展我们的Jetson平台产品,为基于Jetson的系统开发人员提供机器视觉新机遇。” Allied Vision嵌入式策略经理Sebastian Günther总结道。

了解更多合作详情

新闻列表