相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

适用于AGV、AMR和叉车的相机

 了解更多信息

 

每一项应用都有其独特的需求。我们熟谙如何针对不同应用场景寻找更适合的相机解决方案。

自动导引车(AGV)和自动移动机器人(AMR)正在逐渐取代叉车。视觉系统可让这类设备避免碰撞并精准定位。 AGV可将货物送到分拣订单的仓库员工手中。这类设备正在用来加速替代或升级带式输送机。

 

配备视觉系统的自动移动机器人(AMR)和装有各种分拣工具(例如货叉或输送带)的机械臂功能日渐增强,日益具备自主分拣能力。配备视觉系统的自动移动机器人(AMR)和装有各种分拣工具(例如货叉或输送带)的机械臂功能日渐增强,日益具备自主分拣能力。

但叉车同样可以配备视觉系统,辅助驾驶员以避免与人和物体发生碰撞。在货叉处,可以利用视觉系统进行条形码读取、登记、货架检测和负载观测

 

 

移动车辆上的相机往往空间受限且磕碰难免,因此通常需要满足以下要求:

  • 尺寸小巧,重量轻盈,方便车载
  • 节能、低功耗
  • 坚固、抗冲击振动、防水的外壳选项
  • 宽温度范围,适于户外使用

为满足安全相关要求,快速图像传输和多相机应用通常要求:

  • 低延迟,避免与人和物体发生碰撞
  • 低系统成本,以精益系统结构
  • 支持长电缆解决方案,一台主机连接多台相机
  • 多相机解决方案,以实现360度视角

易于集成的小巧型相机

Alvium系列相机提供丰富的相机选型,满足上述所有需求。所有Allied Vision Alvium相机共用同一平台。

这类相机均基于ALVIUM® 技术——包含独特功能和集成ISP的定制ASIC,所有传感器基于同一平台,采用同一驱动程序。我们信奉开源概念,在Github提供了NVIDIA Jetson、NXP i.MX8、Xilinx驱动程序。

Alvium 相机针对不同需求提供了 6 种接口供选。Alvium平台提供了丰富的高画质图像传感器选择,以及各种镜头接口、外壳选项和广泛的感光度范围,共有200多款不同配置机型供选,极大地丰富和扩展了该系列的灵活性。

寻找最适合自身应用的相机

30多年来,Allied Vision始终致力帮助客户达成其成像目标。Allied Vision想客户之所想,针对每种应用寻找个性化解决方案。

 

咨询我们的专家

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。

 

选择您的相机