16只眼睛比两只眼睛看得更清楚

16只眼睛比两只眼睛看得更清楚

AICON 3D – Measure the advantage

AICON 3D——测量优势
AICON 3D Systems GmbH公司是一家世界一流的采用光学相机的3D测量系统提供商。公司位于德国布伦瑞克,针对检查和测试以及车辆安全和管路检测等业务领域开发并经销各种系统。AICON公司的大多数客户来自汽车制造业和航空航天业。他们为自动检测和流程控制开发的最新产品在全球市场上开辟了一块新天地,并取得了卓越的成就。

现状:复杂的几何外形,最高的质量要求

车辆的输油管路就像条动脉,为汽车补充燃料或制动液来保障它的动力及安全。当在汽车中安装了多达12条不同管路后,每毫升都至关重要。其一是因为车辆内的空间非常紧凑,其二是因为错误的安装(如一条制动液管路出错)就会在驾驶安全方面导致不利的结果。

传统上,汽车制造业运用机械测量仪器来进行质量控制,定型的管路均以目视方式插入并进行检测。然而这种检测方式极其不灵活且耗资巨大。测量仪器必须根据每种管路类型和每种车型来制造,即使管路有最微小的几何外形变化,测量仪器也必须作出相应的改变。

数码质量检测:高速精确
德国AICON 3D公司开发了一套用于管路几何外形测量和管路生产质量检测的创新解决方案:管路测量系统TubeInspect。系统采用16台Allied Vision Technologies的高分辨率数码相机。只要将被测量的管路放入光学测量室中,它的几何形状就能通过相机被确认并数字化。
TubeInspect系统测量直径从4毫米到200毫米(从1/16英寸到0.22英寸)不等的管路。

测量过程非常迅速:测量一条有15个弯折的管路只需花约10到20秒。测量结果可在测量过程中记录到一个数据库里。一旦数据被记录下来,软件就会对目标数据和实际数据作出比较。两者的不同会通过曲面容差计算以不同颜色在屏幕上显示出来。如果所测量的管路需要纠正,那么系统可通过一台服务器将数据直接传输给弯管机的数控机床程序。

AICON和Allied Vision Technologies的合作:一个成功案例

凭借高分辨率的AVT Marlin数码相机及其多角度平行成像,系统取得了卓越的精准度:弯折角度从5度到180度不等,且系统测量复杂的“折中折”结构不成问题。

AICON公司的销售经理Günter Suilmann表示:“Allied Vision Technologies Marlin相机的内置存储器和延迟数据传输(‘延缓模式’)尤其适合TubeInspect系统。这样,细小的软管也能被所有相机同步记录下来,即使它们仍然在摆动。FireWire接口(IEEE 1394a)也带来了显著的优势:系统不再需要帧接收器和多路复用器。这不仅简化了系统结构也节省了开支。此外,高成像分辨率相机还能同时使用,从而提高测量精确度。”

实践应用
得益于弯管器的精准度和对纠正数据的高速传输,TubeInspect系统在几年内就证明了自己在汽车制造业内的价值。目前该系统正成功地被全球约40家主要汽车制造商和供应商采用,而且也用在航空航天业一些有趣的领域中。