完美的挥杆

借助两台Alllied Vision Technologies的Pike数码相机,“Swing & See”帮助高尔夫爱好者像职业运动员那样练习挥杆。

 

R&D Vision是一家法国公司,专业从事视觉测量和诊断性解决方案的开发。它位于巴黎郊区的圣莫尔,目前已开发出了Swing & See,一款受其客户V2S(视频运动系统)委托开发的创新型高尔夫挥杆分析工具。

挑战:一个强大的专业成像自助工具
任何一个高尔夫球员会肯定这一点:熟练掌握挥杆需要练习和耐心的训练。职业运动员已在很长一段时间里运用录像来具体分析自己的挥杆动作并以此改进技术。

当然,高尔夫爱好者也能让朋友用摄影机为自己录像来分析错误。虽然这个方法也可能起到一些帮助,但它只能提供有限的分析能力:图像质量取决于相机质量和拍摄者的技术。

此外,录像没有适合的显示器就不能现场播放。它们可能只从一个角度录下了动作。

解决方案:Swing & See

R&D Vision公司开发了“Swing & See”系统,一个高尔夫练习的创新型指导工具。系统运用先进的专业视觉技术,帮助高尔夫爱好者提高挥杆技术。

系统由一个互动终端和两台用于图像处理的 AVT Pike数码相机组成。互动终端配备一个彩色触摸屏显示器,里面装有控制单元和图像处理装置。整套设备永久性地安装在高尔夫练习发球台上,可以经受户外安装的风吹日晒。其用户界面简单直观。

两台相机拍摄以每秒200张的速率拍摄球手的挥杆动作。相机彼此间成90°角放置,这样它们就能从正面和侧面分别同时进行拍摄。借助高帧速(每秒200帧)和极短的快门时间(<500微秒),相机能非常清晰地拍摄到每一步动作的画面。录制是自动开启的,由能够识别高尔夫球位置的图像处理软件同时触发。因此,整个挥杆过程从两个角度被完整精确地拍摄下来。

当一段视频录制好后,球手就能在终端显示屏上观看他/她的挥杆动作。教学工具能一幅图像一幅图像地慢动作重播,使球手能发现最细小的缺陷。球手也可以在图像上作标记来评估挥杆动作,并用对比模式将球手的动作与存储在系统中的职业教练动作(或自己先前的动作)比较。训练之后,高尔夫球手能将所有数据存储到数码设备,如U盘或储存卡上。这样他就能把录影保存在家中的电脑上,跟踪检查自己是否有进步,或从服务提供商的网站上下载相关软件来进一步分析录像。

相机的最佳选择:Allied Vision Technologies的Pike
R&D Vision公司的首席执行官Arnaud Susset说:“对于这个项目来说,高帧速和短快门时间是保证精准高质量录像的关键,这反过来对视频的分析也至关重要。”Allied Vision Technologies的Pike F-032 数码相机和它的高速IEEE 1394b接口是这项应用的最佳选择。

在实践中应用:其他研发中的运动
Swing & See现在已经进入市场阶段:十二个系统已成功地在法国高尔夫球场上部署。系统提供商V2S的目标是在全球销售这个产品。该公司已在研究如何将系统运用到其他运动中,如网球发球练习。