迪拜停车自动化

机器视觉技术如何拯救迪拜上班族

过去10年的经济增长改变了迪拜这座城市。随着人口由2000年的86万增长到2011年的190万,登记车辆也随之超过了100万。因此交通混乱和停车成了一个令人头疼的日常问题。

如何解决交通堵塞这样的问题

阿拉伯联合酋长国和迪拜政府在过去几年里通过实行几项措施来处理交通堵塞和停车难的问题。新的基础设施建设计划包括建造一个将于2012年全部完成,耗资280亿阿拉伯币(约合75亿美元)的地铁系统。这个系统在第一年总共载客680万人次,并在2010年新增了几条路线,客运量达到了3880万人次,让上下班出行问题得到缓解。尽管如此,出租车在2010年仍是迪拜最常用的公共交通工具,其客运量达8180*万次,加剧了交通堵塞。政府还为每年的道路建造工程投资了30亿阿拉伯币(约合8.65亿美元),并实施了一个智能交通系统(ITS)工程。该工程的核心是一个专门建造的交通管理中心,并在城市的主要道路上安装收费系统,而且还对城市的停车设施和法规进行了审查,目的是为了优化交通车流,解决堵塞区域的相关问题。

停车灾难的终结?

由于道路上有一百多万行驶车辆,因此对于多层停车场的需求急剧上升,尤其是在德伊勒和布尔迪拜的中心商业区。仅在2010年一年,迪拜的道路交通管理局(RTA)就宣布了一个计划,将在迪拜建造至少50个多层停车场来应对日益严重的停车问题。每个新停车场要求安装闭路电视监控系统和一个中央自动付款系统。

HNAPR是一个由迪拜Niaar ITS LLC公司开发的车牌自动检测和识别系统(ANPR)。HNAPR是一个坚固的全自动机器视觉系统。系统用Allied Vision Technologies的数码工业相机在入口辨识牌照,用于停车管理或在牌照换证中心申请换证。它能在高达50摄氏度的环境下,全天候地工作,并能忍受灰尘和日光暴晒。

Niaar公司的HNAPR系统是为简化并加快停车场进出车辆的管理、优化停车场出入口管理、减少等待时间、降低街道交通堵塞而设计。当车辆通过入口时,系统会抓拍车辆的牌照。接着由系统软件分析图像并将它存储到数据库中,同时还记录其他参数,如时间和日期,以供未来参考。一台打印机自动为用户打印收据。存储的图像数据和参数有助于提高停车场的总体安全水平并提供重要数据,使停车场管理员能监控停车场的使用情况,分析交通状况,或甚至根据日期或时间仅限某些车辆使用停车场。

自动化停车背后的技术

HNAPR系统包括一台Allied Vision Technologies的Prosilica GC1290相机和一个IP65防尘罩。相机装有一个高质量OEM镜头,安装在防尘罩内。防尘罩则安在一根1米高的柱子顶端,略微形成一个角度,离“目标物”(如汽车牌照)约2至3米,并能在离目标物多达15米以内,仍达到最大精准度。系统装有红外闪光灯,用于夜间成像。Prosilica GC1290是一款分辨率为100万像素的数码相机,配有千兆以太网接口(GigE Vision®)和索尼ICX445 ExView HAD传感器,可提供高敏感性和近红外感应性。

相机根据距离的不同用6类以太网线或光纤通过以太网与工业用Windows电脑连接。在每个入口都有一台服务器。每个牌照上的字母经由软件确认并通过OCR过程辨识。Niaar ANPR软件通过C++语言编程。系统能在2个小时内完成安装,且不用过多维护,只需要每6个月进行一次校准来保持95%以上的准确率。其他设置诸如快门速度、光圈、增益和像素叠加都可以轻易控制并通过软件远程调节,以适应当地光照条件。

用于停车自动化的新相机技术和其他ITS应用

新一代专门为户外应用(如ITS应用)设计的机器视觉相机已进入市场。Allied Vision Technologies的Prosilica GT相机提供一系列功能,使ITS集成商能提高未来交通解决方案的性能和可靠性。Prosilica GT相机配备最新的高分辨率高帧率索尼和柯达传感器,可拍摄到同一牌照的多张图像,提高ANPR精确性。相机还配有可配置的输入/输出用来同步图像拍摄和交通系统外设,以及低延迟触发来及时完成图像拍摄。此外,相机还装有IEEE 1588 Precision Time Protocol,用来管理多种设备的时钟同步,如同一以太网上的传感器和照明灯,以及电动镜头控制来适应变化的光照条件。