魔法水晶球——PufferSphere多媒体显示屏

壮观的互动球体凭借AVT Guppy PRO相机实现人与人的视觉互动

为了威慑捕食者,河豚会鼓起它高度伸缩的胃,将它自己吹成一个近似圆形的球体。英国爱丁堡的Pufferfish 有限公司借助球形投影创造了一个新型显示屏技术。虽然这并非作为一种敌意恐吓手段,但它确实给人留下了深刻印象。

PufferSphere已出现在多个重大活动和电视节目中,如欧洲电视网(Eurovision)歌唱大赛或流行乐队Coldplay的Viva la Vida巡回演唱会。它们经常出现在重大展览会、广告活动或商贸展上。这些球形显示屏以其魔幻般发光的多媒体投影吸引了世界上成千上万的观众。

360度视频显示,直径最大为4米

PufferSphere是一个能从各个方向,同时水平和垂直地显示图像的球形显示屏,直径从60厘米到4米(23.6英寸-13英尺)不等。PufferSphere能架在落地支架上,安装在竖直的墙上或吊在天花板上,仿佛天上的行星。它们甚至能在操作中移动,如作为舞台表演的一部分。这些多样的功能为显示屏的应用实施提供了各种可能。它可以在博物馆中、商贸展上或剧院里使用。较大的模型是可充气的,以便于运输和快速安装。

PufferSphere借助投影技术,能与各种高质量投影机兼容。用于球形投影的透镜系统是一款专利透镜。

数码图像处理用于多点触控互动
PufferSphere作为被动显示器已经被广泛应用。然而Pufferfish最近已增加了小型PufferSphere M系列,将互动式球面包括在内:通过触摸球面,用户能生成实时视觉效果及动画。系统一次能和多人互动。

系统的互动选项依赖机器视觉来确认和定位屏幕上的触点。一台Allied Vision Technologies的Guppy PRO F-032相机安装在球面底部并通过相应的Lensation光学仪器监视整个球面。相机配备一个可通过红外线的滤镜,来更好地区分投影的图像和用户指尖在球面上留下的红外反射。定制的计算机视觉软件对图像进行分析。软件在社区核心视觉(CCV)的基础上开发,根据手在球面上的移动情况实时生成效果。

Guppy PRO F-032是一款VGA分辨率的机器视觉相机,配备高速FireWire接口(IEEE 1394b)。凭借小巧的尺寸(29 x 29 x 29毫米)、高分辨率以及高帧速,它成为了PufferSphere互动型号的最佳解决方案。

Pufferfish公司的常务董事Geoff Kell解释道:“我们的客户都是世界级的娱乐制作公司,如Coldplay,欧洲电视网(Eurovision)歌唱大赛、电视网络或像IBM、Vodafone这样的大公司。这些公司把PufferSphere用作广告媒体。失败是不能容忍的,因此他们需要一个解决方案,不仅能为观众提供一次独特的体验,同时还能在操作上提供可靠性和稳定性。”这就是为什么Puferfish选择AVT Guppy PRO作为PufferSphere的相机:它不仅造型小巧,易于安装且具有Allied Vision Technologies工业机器视觉相机独有的高质量和高可靠性。至于服务方面,Pufferfish可依赖AVT在英国的经销合作伙伴Stemmer Imaging公司的专业知识。

一流的技术,一流的活动
互动版的PufferSphere M在2011年八月的科威特Missoni酒店的盛大开张活动上首次亮相。活动运用多台大小不同,最大为3米的PufferSpheres来庆祝阿联酋新落成的豪华宫殿,其中还包括两台具有多点触控功能、内置AVT Guppy PRO相机的PufferShpere M 600球形显示屏。
在2011年11月8日至11日期间,Allied Vision Technologies公司和Pufferfish公司在VISION 2011 斯图加特国际机器视觉展览会上向专业观众展示了这一技术,VISION是世界领先的机器视觉行业展览会。