牙科成像系统的高分辨率检测

1600万像素的Prosilica GE4900 CCD相机用于X光质量检测

[Translate to Chinese:] 16 Megapixel Prosilica GE4900 CCD Camera looking down on the X-Y table

生成数码X光图像
Applied Scintillation Technologies (AST)是一家位于英国的制造公司,专门研发牙科、安保、医学与保健物理等领域的先进成像和检测系统。AST借助CCD或CMOS相机,在开发用于口内牙科和牙科全景系统的定制磷光体和闪烁体上有着非常丰富的经验。

数码成像技术已在牙科手术领域中迅速普及,并使医生和患者在健康和实际操作方面获益良多。用CCD或CMOS相机取代胶片不仅大大降低了即时成像所需要的X光剂量,也不必再使用胶片冲洗加工所用的有毒化学药剂。此外,数码相机还可把数码图像存储到电脑上,有助于管理病历、长期护理以及制定治疗计划。

高精准度诊断的高精准度检测

AST开发并制造了用于X光诊断系统的成像仪器。它们的口内牙科仪器与一个CCD传感器芯片连接。芯片上涂了一层快速反应的X光碘化铯闪烁晶体,用于消除拍摄时患者移动引起的成像模糊。
涂有碘化铯的仪器表面尺寸为1.25 x 1英寸。为了保证精确的诊断,仪器需要同样精确的测量。由于沉积的碘化铯结构得到改善,使得缺陷越来越小而变得难以检测。

AST采用一台光学检测用显微镜和一个X光检测相机系统,开发了一套高质量检测系统,用来检测在涂层结构或任何生产工艺中产生的小标记和瑕疵。一套改进的相机系统意味着AST产品的质量监控能力的提升,而大多数AST产品是采用X光检测的。

系统应用Allied Vision Technologies公司的一台1600万像素的Prosilica GE4900 CCD相机。GE4900配有一个35毫米的高质量柯达 KAI-16000 CCD图像传感器,适用于向X光成像这样高分辨高敏感且低噪的应用。

GE4900相机被安装在构架上,构架则安置在一个转动范围为12x12英寸的X-Y定位平台上方。相机的高度可由一个电动导螺杆调节,而镜头焦距则由一个EF转接环遥控调节。转接环支持多种普通佳能和腾龙镜头,而且还能帮助工业用相机实现对电动镜头的控制,如虹膜和聚焦等相机功能。

铅玻璃将100毫米的佳能微距镜头与X光隔离开来。相机体还有一层铅护套进行加倍防护。焦距和光圈则由Prosilica GE 4900 相机的RS-232外设端口进行编程控制。

AST应用 AVT/Prosilica 软件开发工具包自主开发了一套用于分析数据结果的操作软件。软件可控制全套功能,包括触发、增益设置和图像处理。

确保高标准
检测X光敏感涂层是否含有缺陷最好的方法就是用X光扫描。首先,仪器经过清洁和肉眼检测,确保没有任何污染物附着。然后,它们以网格状放在托盘上,并安装在X-Y定位平台上。操作软件用来选择要检测的产品。程序设置定位平台、相机高度、曝光时间、镜头光圈和焦距。只要按下扫描按钮,X光就开始扫描。扫描后的图像被拍摄和储存下来。
凭借每像素十微米的分辨率,新AST质量检测系统确保了高标准和高质量,从而使口内牙科X光扫描仪器能够进行快速精确的牙科诊断。