时代广场上的巨型广告牌采用AVT相机进行互动广告

时装店Forever 21在纽约市的新旗舰店采用巨型计算机视觉广告牌与消费者互动

纽约城以它壮观的巨型广告牌闻名于世。每个夜晚,广告牌都照亮纽约,使之成为不夜城。原先只由灯管和霓虹组成的技术已随着时间的推移进化为能播放视频的复杂显示屏技术。户外广告的最新创新技术于2010年6月在青年时装店Forever 21新旗舰店的开张仪式上首度展示出来。
新旗舰店的正面墙面积为90,000平方英尺(8,300 m2),装有一个高60英尺(18米)、采用最新互动显示技术的巨型数码广告牌。显示屏由数码机构space150为Forever 21开发,能将时装模特的精彩放大视频与过往路人或店前驻足者的实时图像结合,与过往的购物者和街上的行人形成互动。

时装模特与路人互动

人们在新的Forever 21广告牌前惊奇地停下脚步。巨型模特身着Forever 21的服装与他们实时互动,时而拍一张人群的拍立得照片并立即将它放入屏幕,时而将一个购物者放入Forever 21的购物袋中。

space150的技术总监James Squires解释道:“将观众添入广告牌中吸引了店前的行人,使他们在店前驻足观看。在时代广场做这样的事可不容易。然而创新的技术、时装模特巨大的身影以实时直播的视频内容抓住了人们眼球。”

实时机器视觉互动

时代广场的最新显示屏借助最新机器视觉技术来捕捉街上的动态图像,分辨人群和街道,并用事先设定的场景将活生生的图像融入即时视频中。

即时图像由Allied Vision Technologies(AVT)的Prosilica GX1910高清相机拍摄。Prosilica GX相机是一款用于图像处理应用的高性能专业相机。借助双速千兆以太网借口,相机能高帧速传输高质量图像。GX1910版本配备了高清柯达传感器,可实现高灵敏度和高画质。Prosilica GX放在一个特殊散热护罩内,因此它非常适用于像户外成像这样的尖端应用。在户外成像中,相机需要在高达50°C(122°F)的温度条件下运行。

图像通过千兆以太网接口实时传送到一台主服务器上,由主服务器处理图像。即时的图像流在屏幕上显示,然后由space150开发的专利软件进行分析。软件将街上的真人与街灯、银行或垃圾桶这样的静物区别开来。包含Forever 21时装模特的预设视频场景重叠在即时图像流的前景中。当互动场景启动时,软件选择人群中的一个人,然后自动从背景(人行道)中剪下这人的形状并打出模特把人提到空中的强烈效果。

广告牌自身是一个D3(动态数码显示)公司研制的高科技LED显示屏。D3是一家大型户外显示技术专业公司,已在时代广场开发了多个壮观的巨型屏幕。屏幕有1,380平方英尺(约128平米)大,30英尺(18米)高。显示屏的精彩之处是一个从屏幕上凸起的,有21英尺(6.4米)高的商标。这使得显示屏有了3D效果。

Prosilica GX每秒传输63幅高清图像

为了开发这项尖端应用,space150 要寻求一款能远距离实时高速传输高质量,高分辨率图像的高性能数码相机。James Squires解释道:“我们面临着几个挑战。首先,由于实时互动,我们需要高分辨率及高数据传输速度。其次,因为相机要放置在30英尺(18米)高的屏幕上方,我们需要一个能支持长缆线的接口来连接相机和服务器之间的距离。最后,相机需要能每天24小时在艰苦的户外温度条件下工作,并承受剧烈的晃动摇摆。”

Allied Vision Technologies的Prosilica GX1910是市场上的新款相机,最终证明它是个完美解决方案。这款高性能数码相机为尖端应用而设计,能适用于工业检测、交通监控和机器人应用。它的千兆以太网接口符合工业GigE Vision的标准,能配备长达100米(330英尺)的缆线,且还能通过光纤连接更长的距离。

然而,Prosilica GX的关键特征还是使用链路聚合技术的双速GigE Vision 接口。通过结合两个以太网接口,相机能将传统千兆以太网相机具有的带宽加倍,使速率达到每秒240MB。这使相机成了世界上最快的GigE Vision相机。这个独特的功能使相机能以每秒多达63张的高帧速传输高分辨率高清图像。这个速度是标准视频流的两倍多。

Squires说:“我们不能在这样引人注目的项目上冒技术故障的风险。Prosilica GX是这个应用的最佳选择,它的高清分辨率能传输巨型显示屏所需的高质量图像,而它的高速GigE接口则使实时互动没有时间上的耽搁。”

Forever 21对这个结果非常满意:“我们创造了一个有趣的,能让顾客参与进来的创新项目,并且体现出我们的形象。我们为能在时代广场广告牌推出这项新型定制技术感到高兴。”Forever 21的市场营销总监Linda Chang如是说。