冻结拍摄

Matrix Systems & Solutions公司采用Prosilica GC相机保证敏感的医学文件邮寄无误

Matrix Systems & Solutions 公司创立于1993年,为流程生产商提供有关包装和仓库管理系统的应用,也提供咨询和专业服务。

一家每月需处理约1000万份文件的文件邮寄公司要求Matrix Systems & Solutions公司设计并提供一个一条龙服务的解决方案。公司要求系统能够跟踪并确认由机器插入的极其敏感的医学文件。由于这些文件的敏感性质,系统不得有任何误差,以避免招致代价高昂的官司。即使是0.5%的出错率也是不允许的。

“冻结”拍摄
系统有一台 XGA分辨率的Prosilica GC1020单色相机,安装在插入器上方15厘米(6英寸)处,向下俯瞰。当文件以预先设定的顺序进入传输带时,相机以每秒30帧的速率不断拍摄文件的静止图像。图像随后被传输到一台运行Datamatrix解码器和OCR软件的电脑上。OCR软件可读取条形码来检测序列中是否有中断,从而检测出错误。

系统要求有一台非常精准的相机来冻结对不断移动的信封的拍摄。此外,Datamatrix条形码还因尺寸小(不到6平方毫米(¼平方英寸))而十分难以读取。由于条形码必须通过一个塑料窗口读取,窗口还会产生不可预测的阴影、热区和眩光。为了解决这一问题,系统用了小角度闪光灯。

GC1020相机是一款XGA分辨率(1024x768)的超紧凑CCD相机。它因以下几个因素而被选中:速度、分辨率、价格、GigE接口、免费的软件开发工具包和Linux支持。

每小时1万个条形码
Matrix System & Solutions公司用Linux版本的Prosilica GigE 软件开发工具包开发此应用的操作软件。软件首先一个像素一个像素地读取拍摄的图像来寻找Datamatrix二维码。找到后,软件就进行高速(每小时约1万个条形码)解码。Matrix System,包括Datamatrix解码器和OCR软件在内,完全从头开发,没有使用任何第三方工具,并且能与所有Prosilica相机兼容。Matrix 还特别制造了一个定制支架和一个控制器单元,该单元包括闪光灯、中心电源、触摸屏、输入/输出,以及Linux和Windows支持。