完美的眼镜真的存在吗?

世界领先的眼科光学公司罗敦斯德公司如何通过测量个人脸部形状来定制眼镜

罗敦斯德公司是家全球领先的眼科光学公司,雇有约4500名员工。不管是镜片还是镜架——罗敦斯德品牌都代表着最高技术水准和质量优越的产品。该公司有充分的理由处于领先地位:罗敦斯德通过研发方面的大量投资推动了眼科光学领域的技术进步。自125年前创业以来,它是世界上唯一家同时制造镜片和镜架的公司。这一组合优势使公司取得了变革性的发展,如无螺丝钉的微型圆柱接头,新设计的弹簧接合或超薄镜片。

所有这些研发活动的中心均是优化光学图像属性,使眼镜戴上去更加舒适,并使眼镜的设计更能体现佩戴者的个性。简单来讲,就是为了改善视力和外观。作为眼科光学领域内具有竞争力的商标品牌,罗敦斯德公司将精力集中到眼镜业务的核心,即开发、生产、销售镜片、镜架和太阳镜。

公司已投资为他们的镜片开发了创新型解决方案,如迷人的罗敦斯德和保时捷设计镜架系列、德国内外的新生产工厂,以及在罗敦斯德公司以前并不十分活跃的市场中设立新的销售分部。

在德国眼科光学领域,罗敦斯德公司是镜片和镜架的市场领导。其境外的收入占总收入的50%以上。

现状
2000年,罗敦斯德公司推出了他们新一代的镜片,ImpressionILT。这是第一款能根据脸型和选定的镜架在镜片的计算中进行个性化调整的镜片,因此显著提高了视觉质量和视觉舒适度。

这款镜片在法兰克福制造。罗敦斯德公司要求精准地测量眼镜佩戴者的个人参数,如个人瞳距、角膜顶的距离、镜架与镜片之间的角度、前倾角和定心数据。

罗敦斯德公司声明的目标是尽可能地帮助顾客选择合适的眼镜并根据个人要求选择相配的镜架。罗敦斯德公司将其四合一的整合服务终端理念付诸实践,创造出了ImpressionIST。它可为眼镜商提供以下四个核心功能:

  1.  消费者互动资讯终端
  2. 综合镜架咨询与展示
  3. 全球独一无二的,获得专利的3D视频定心系统
  4. 令人信服的眼镜咨询,以达成高价值的销售

ImpressionIST作为一项特殊顾客服务提供给眼镜商,让他们根据自己的咨询能力选择性地为顾客提供支持,从而显著增加高档眼镜的销售比例,并在此过程中创造出具有吸引力的利润。

要求
所要求的立体测量使系统必须配备两台相机,才能保证同步的图像拍摄。在考虑选择合适的相机时,AVT的Marlin相机凭借其技术数据和设计成为了理想的选择。所需的软件通过HALCON纳入其中。由于项目的基本挑战是在紧张的预算内保证一流质量,Allied Vision Technologies的概念在任何方面都极具说服力。

更优的理念具有说服力
项目的规模和数量级使罗敦斯德公司有必要让众多竞争者参与竞标。为此,他们不仅需要满足技术要求还需有创新的点子来减少成本。此时,Allied Vision Technologies以一套将标准产品的技术优势和根据顾客特殊需求灵活调整融为一体的解决方案脱颖而出。

为了在不牺牲技术的前提下减少额外开支,AVT对这项应用选择不用寻常的柔性板,而是用一个坚固、无法折叠的型芯板。此外,系统省去了整个护罩,而型芯板只在一个前凸缘上使用。输入输出也同样不需要。相机的后盖是合上的,只露出FireWire终端接口。最后但同样重要的一点,这套解决方案不需要任何额外存储空间,只需要相机内的简易图像存储即可。

此外,系统安装了特殊的传感器密封结构来防尘。板级版相机配备了一个全新的、更加敏感的传感器。为了以高帧速同时运作两台相机并保留相同的图像细节(预览模式),罗敦斯德相机配备了特殊模式。

为了让罗敦斯德公司能及时进行第一批测试以赶上重要的贸易展会——德国慕尼黑国际光学眼镜展(OPTI Munich) ,AVT一刻也未耽搁,马上开始了原型设计和安装以备使用。

在罗敦斯德测试阶段所获得的额外经验以及因此而改变的要求也被AVT在优化系统的过程中创新地结合到了一起。为了使系统既能选择合适镜片又能选择镜架,前面的相机需要分辨率达到2百万像素。AVT的模块化相机概念还能根据现有的部件进行灵活调整。

当然,这个庞大的工程在其计划阶段还是会有预想不到的问题。其中一个问题是如何应对光照变化。另一个问题则是由机械安装引起的相机定位精确性。但AVT工程师同样为这些问题找到了答案。为了应对光照变化,相机的自动模式(自动增益/带限制值的快门)直接纳入到软件中。同时,特殊的前凸缘和新一代系统的个性化调节则解决了由机械安装引起的相机定位精确性问题。

客户对AVT感到满意
罗敦斯德公司的项目经理Andreas Romandi对AVT的表现甚为满意:“总的来说,我很高兴地看到AVT是一个称职的合作伙伴,提出了各种点子并将其付诸实践,甚至这些‘小’问题也总是由应用工程和技术支持部门快速且有针对性地加以解决。AVT的开发工作不仅表明了两家公司之间的合作,也表明了AVT能在短期内在产品系列中体现出客户的要求。罗敦斯德公司与AVT的关系在整个项目过程中表现出一种互相的信任。这种信任体现在紧张的期限内交付产品系列。”

实践运用
至此,罗敦斯德公司自今年七月已在欧洲的各个分部安装了20台试验仪器,用来进行展示和举办顾客活动。所有的努力都得到了回报。ImpressionIST为眼镜商带来了圆满的成功。即使是现在,销售数字已超过了年终计划的数量——虽然系统要等到十月初才开始交付。Andreas Romandi说:“我认为顾客的大量需求最终归功于这款世界上独一无二、获得专利的三维测量法。在这个测量系统中,相机扮演着一个决定性角色。我们与Allied Vision Technologies密切合作,成功地开发了这个优秀的解决方案。”