隔行扫描棉花

隔行扫描的Guppy数码相机怎样帮助印度Premier Evolvics的棉花检测机器以省力省钱的方式实现从模拟到数字界面的迁移。

Premier Evolvics有限公司是一家一流的印度纺织业质量检测和联机监控设备制造商。Premier的宗旨是“智能技术”、“智能解决方案”和“智能支持”,旨在应对各种挑战,同时使纺织品生产商能更容易达到质量目标。

初始解决方案:自动化棉纤维检测机器

印度作为全球发展最快的经济体之一,正在越来越多地应用数码机器视觉技术控制的自动化生产,以达到更高的质量标准并同时应对不断上涨的人工成本。纺织业作为印度主要的产业之一,正走在这项变革的前沿:在自动化方面它可能领先于任何其他工业,并且已经采取下一步措施:从模拟界面迁移到全数字化图像处理系统。

棉花是纺织业中最常用的纤维织物,也是所有人日常生活的一部分。然而它有不同的自然材质和质量等级。评估粗纤维的质量是极其复杂的工作,需要考虑到许多参数,包括长度、强度、延伸率、颜色(反射率、黄度)或纤维中的废物成分(叶片、种子、尘土……)。

Premier Evolvics公司的Premier ART(自动化快速检测仪)是一款能替换人工质量检测的创新机器。这套自动化解决方案的主要优点是它能更快地(每小时多达150个样本)运行且能消除人工操作的主观性。

重要的测量工作,如纤维长度和纤长均齐度、颜色及废物率采用一个光学解决方案完成。棉花样品放在一个底部透明的特殊盒子里,由一台有适当照明的内置相机检测。软件模块处理图像并评估纤维长度、颜色质量以及暗粒子(废物)的比例。棉花的其他特性则通过拉长和吹气等非光学方法测量(如强度或描述棉花纤维成熟度和细度的马克隆值)完成。

挑战:从模拟到数字界面具有成本效益的迁移

以前,所使用的相机是是一台具有隔行扫描功能的模拟CCD相机,结合一个帧接收器和一个获得许可的图像处理系统。然而,印度领先的机器视觉解决方案供应商同时也是Allied Vision Technologies在印度的经销合作伙伴Lucid Imaging公司则为Premier Evolvics公司提供了另一套解决方案。

解决方案:配备隔行扫描传感器的AVT Guppy数码相机

整套设备由Lucid Imaging公司开发,包括从模拟到数码界面的迁移,以及将获得许可的图像处理软件换成一款开放源码应用。这个选择不仅提供质量保证而且具有经济效益:全数字式数据传输增加了系统的可靠性,同时取消了帧接收器。开放源码软件则省去了许可费用。这样,Premier Evolvics公司能够迁移到全全数字化图像处理系统,而且费用低于模拟系统的成本。

Allied Vision Technologies配备隔行扫描传感器的独特Guppy数码相机帮助实现了这一点。借助Guppy隔行扫描数码相机,Premier Evolvics公司为他们的模拟相机找到了一个既能保证相同分辨率又能保证相同隔行扫描读出技术的数码替换方案。不同于模拟连接,AVT Guppy隔行扫描相机配备一个FireWire IEEE 1394a数码接口,能在全分辨率下保证每秒多达25帧的速率。

Lucid Imaging公司的常务董事Anand Chinnaswamy解释道:“由于相似的隔行扫描传感器技术,Premier Evolvics公司能迁移到数字界面并从中获益,而无任何弊端。由于AVT Guppy相机传输的图像数据与模拟相机传输的数据有相同的规格,系统的结构,如照明或软件算法都不需进行伤筋动骨的改动。”

Guppy系列的数码机器视觉相机提供隔行扫描传感器与数码接口组合,这在市场上可谓独一无二。由于最常用的模拟相机依旧广泛用于工业图像处理系统,因此这些入门级相机仍配备相同的传感器,专门用来方便从模拟迁移到数字式数据传输。Allied Vision Technologies公司的产品经理Ingo Lewerendt解释说:“有了AVT Guppy 隔行扫描相机后,更换相机也不一定需要更换整套系统结构。这常常也是许多模拟系统用户所犹豫担心的地方。这些数码隔行扫描相机使迁移变得省力又省钱。Premier Evolvics就是个极好的例子。”

客户很满意:迁移成功且成本减少

Primer Evolvics公司的业务单位实验测试和机器视觉系统负责人V.Srinivasan也同样对转移的成功感到高兴。他说:“多亏了Lucid Imaging公司使用Allied Vision Technologies的数码隔行扫描相机提供了这套解决方案,我们才能如此顺利地从模拟界面过渡到数码界面,并为客户提供最先进的数码技术,同时节省了开支。”