AVT通过万能相机帮助Laetus

一流的制药业质量控制解决方案提供商通过Allied Vision Technologies 的特殊研发产品将相机模块标准化

不管是社会还是个人都希望有好的身体。因此制药业理所当然成为了自动化检测装置的主要用户。制药在剂量分配或包装过程存在风险,其可能导致的严重结果不容忽视。位于德国阿尔斯巴-黑恩莱因的Laetus GmbH公司专业从事用于制药包装的高度发达控制系统的研发、生产和营销。系统能完成从有缺陷的包装材料的识别到从包装工艺中安全去除有缺陷材料等一系列任务。凭借Laetus的控制系统,制药公司能将风险最小化并保证每包药品的可追溯性。

持久的伙伴关系,广泛的产品种类
不管是检测药片泡罩包装是否完全填充,还是检测药品包装是否正确,许多Laetus控制系统都借助高性能数码相机对产品进行光学拍摄。多年来,Laetus依赖有火线接口的工业用相机,并与Allied Vision Technologies (AVT)建立了密切的合作关系。因此很多Laetus产品线使用AVT相机,如Guppy, Marlin和Pike系列。不久前,Stingray成功代替了最近停产的Dolphin相机,实现了相机的产品换代。

模块化相机,模块化系统
Laetus的产品管理经理Günter Rodeck回忆说:“从历史角度而言,由于Laetus的产品不断更新,相机种类也变得越来越多。如果考虑到直插镜头接口和弯转镜头接口,那种类就更多了。尽管我们对每种AVT相机都很满意,如此多的相机品种还是无法使工艺效率最优化。”于是,Laetus有了把相机模块标准化的想法。

这个项目因Allied Vision Technologies推出Stingray相机系列而启动。这款高性能工业用相机采用模块化设计,并被誉为“相机变形金刚”,适应性强且多功能——能允许成像系统研发人员自由混合搭配各种传感器、角度、滤镜、接口和外罩。仅一个FireWire接口就有2500中组合可能。更多配有千兆以太网接口的型号也已发布。

Rodeck解释道:“和Stingray类似,我们希望能建立一个模块化系统并采用标准化零件。Stingray自身就为统一的相机模块提供了完美的基础;毕竟,它有最广泛的传感器选择范围,并在模块化概念中提供了板级版本。”

然而,仅仅一款标准化相机无法满足多个不同系统的要求,特别是这些系统曾都采用不同的相机。因此,需要有一个全新的定制产品来满足Laetus理想的相机模块化需求。

要求:全合一,多用途

Günter Rodeck回忆说:“我们在Laetus首先得做好自己的功课,明确我们自己对‘瑞士军刀’的规格要求。”
•    像其他Laetus相机一样,新相机需要安装在一个特殊外罩里以防止灰尘和移位
•    为了便于取换直透镜和弯透镜,两个FireWire接口必须成90度角放置
•    为了减少接线,输入/输出接口被取消了,取而代之的是附加的触发板电路,使相机能通过FireWire接口上的硬件信号即时开启
•    需要两个模块化设计:一个配备传统的C口镜头转接环,一个配备紧凑型M12透镜和一体化LED光源。

善变大师:Stingray板级变成Laetus iCAM

Laetus iCAM,一款配有LED闪光灯的紧凑相机模块就是根据这些规格诞生的。在100x60x40毫米的外罩内是一台经过改装的AVT Stingray板级相机,一个小型M12镜头,和一盏双色LED闪光灯。红光、白光或紫外线LED的照明由相机直接控制,并由相机根据自己的曝光时间校准。

iCAM配有八个分辨率从VGA(30万像素)到500万像素不等的传感器。通过调整内六角螺钉,镜头可分别聚焦到6毫米,8毫米和12毫米以拍摄高质量图像。如果相机没有内置闪光灯,则可以使用标准的C口镜头转接环。

两个iEEE 1394b接口成直角度安排在外罩外面,根据不同的系统配置灵活调整方向。快捷的FireWire接口则以每秒800Mbit的速率传输可靠的图像数据。一个内置中间触发电路板通过FireWire连接录制无抖动的图像。

减少品种、降低复杂度、提高效率
“凭借新型iCAM,我们很快减少了系统中的相机种类,”Günter Rodeck说。这样一来,不仅制造变得简单,用于各种型号相机的仓库管理的开销也随之减少了。曾经使用Guppy和Marlin系统的客户也可在不久的将来获益于升级版相机,享有更快的接口和更好的图像优化功能。
通过重点开发一个AVT相机模型,研发人员更加深入地了解了Stingray的“智能功能”,并从中获得了最优化的图像质量和系统输出。

“Allied Vision Technologies 的Stingray相机注定要与这个项目结缘。它的模块化设计,板级版本以及FireWire接口,使它成为iCAM的最佳基础。”Rodeck说,“除此之外,这款特殊设计还融入了AVT的专业技能,尤其是在FireWire接口领域。”

Allied Vision Technologies德国的销售经理Thomas Vogel也对研究的成功感到兴奋:“这不光是因为技术诀窍,也源于我们互相信任的合作关系,我们才能帮助Laetus找到一个定制解决方案,圆了它们的OEM相机之梦。”