AVT相机检测安全气囊充气器

高压充气器制造商用AVT Guppy 相机进行百分之百漏气监控

安全气囊已成为大多现代汽车的标准装置。当事故发生时,驾驶座与副驾驶座安全气囊、侧气囊、双侧安全气帘会在瞬间展开来保护我们的生命。气囊充满高压气体(通常是一氧化二氮),这些气体装在一个金属充气器里。因此,保证充气器的正常运作是确保气囊能正确展开,保障乘客生命安全的关键。

台湾MOS工业公司专业从事高压气体的包装,也是世界第二大高压气体钢瓶制造商。他们的应用市场包括奶油刮、轮胎充气器以及安全气囊充气器。这些充气器都是3.5英寸左右(9厘米)长,末端有个阀门的小金属圆筒。

百分之百的检测保证百分之百的安全

对于世界各地的汽车驾驶员来说,一个故障就可能导致致命的结果。因此安全气囊充气器需要高标准的百分之百检测。阀帽和阀门的缺陷会带来最大风险,因为气体有可能在气囊打开前从那里泄漏或完全漏光。其导致的结果是压力不足,无法使气囊完全充满。

为了保证产品的质量和安全性,MOS公司决定应用机器视觉技术,实施一种百分之百的充气器阀帽检测系统。系统自动检测每个高压圆筒是否有以下5个缺陷:开裂、阀门倒置、弯曲、生锈,以及是否在理应出现凸面的地方出现凹面。

两条平行的控制线在充气之后发货之前检测充气器。一条传输带将高压圆筒送入齿轮,把它们放置在相机前。由于充气器是随机送入的,两台相机相对放置。这样无论高压圆筒的朝向如何,都可检测到它的头部。当充气器经过相机时,两个传感器检测真空管头部在何处,以此来确定开启哪一台相机。

选用的相机是Allied Vision Technologies(AVT)公司的Guppy F-033B单色相机。Guppy是一款非常小巧经济的机器视觉相机,配有一个IEEE1394a数码接口。Guppy F-033B型装有一个索尼的单色CCD传感器 (ICX424),分辨率为VGA模式(30万像素)。四台相机全都配有一个25毫米的Fujinon透镜,以及Advanced Illunination公司制造的轴向白光照明设备。

图像通过FireWire总线传输到处理单元。并由AVT认证的视觉软件合作伙伴Euresys提供的一套图像处理软件Open eVision进行分析。疵品则被直接退回到单独的一个托盘里。

AVT 的Guppy相机每秒检测13件产品

检测线需要两台配有照明装置的相机,而小巧的AVT Guppy相机完全符合这项应用的要求。Guppy F-033B相机在全分辨率情况下帧速可达每秒58帧,因此它可每秒轻松检测13件产品,且还能达到更快的检测速度。

最后值得一提的是,由于这项应用对于性价比的要求较高,Guppy经济实惠的价格使它成为了这方面的最佳选择。

服务方面,MOS公司可依赖AVT在台湾当地的合作伙伴G4 Technology提供当地技术支持,并有位于新加坡的AVT亚太分公司作为强大后盾。

MOS工业公司能够生产出可靠安全、每天保障乘客生命的装置,这全都得益于应用AVT相机的百分之百质量检测系统。