档案

主场作战: AVT在2013年上海中国机器视觉展上亮相

Allied Vision Technologies 自2013年3月19日至21日展示了最新的机器视觉相机。同时上海团队亦向中国市场展示自己的形象。

Allied Vision Technologies (AVT) 将自3月19日起至21日于在上海举办的中国机器视觉展上进行展销活动。这是相机制造商自2012年10月在上海成立分公司后首次亮相中国市场。在崭新而精致的展销台上,参观者将发现AVT相机的最新亮点。

小小孪生兄弟: AVT Mako 系列同时拥有GigE和USB3视觉接口
Mako是AVT展销台上的一大亮点。Mako是一款尺寸为29x29毫米的超精致机器视觉相机,它同时拥有两个接口:可通过以太网获得电源的GiGE以及USB3视觉接口。GiGE视觉包含7种模式,分辨率自VGA至420万像素不等。USB3视觉接口将于今年下半年发行销售,配备五个传感器,像素最低至VGA,最高达400万。两种型号都将装备有最新的CMOS传感器技术。

宏大为美:新高分辨Prosilica GT 型号
中国机器视觉展的参展者会发现,新款Prosilica GT 高分辨相机型号,其中包括提供AVT产品系列中最高分辨率的Prosilica GT6600 相机,它配备有2900万像素的Truesense图像传感器。

Manta : 无可匹敌的灵活性
Manta 相机家族提供给客户无比广泛的CCD传感器和CMOS传感器选择空间。格式紧凑,且像素高达920万的Manta G-917 相机拉近了传统机器视觉相机与那些使用35毫米全格式传感器的高分辨相机的距离。Manta G-917 配备索尼最新的1/1“ ICX814 EXview HAD 图像传感器。

机器视觉,主客互动
上海机器视觉展将为中国参观者提供一个认识AVT上海公司新联络人的绝佳机会,并可以与来自公司国际应用技术团队的专家一齐讨论项目与相关应用。

上海中国机器事情展 W1. 1218
2013年3月19日至21日
上海新国际展览中心
工程团队的专家一齐讨论计划及应用的独特机会。