智能交通系统 (ITS) 和交通监控专用相机

 

20 多年来,Allied Vision 始终致力于开发和交付最先进的 ITS 专用相机产品。我们开发出了几乎适用于所有 ITS 应用的相机,从用于单一应用监控的低分辨率 VGA 设备,到用于多车道环境持续监控的 2900 万像素设备。不论您有何要求,我们都会与您密切合作,为您提供适合您的 ITS/交通成像应用的最佳成像解决方案。

质量至上

我们奉行质量至上的原则,因此即使是应用于最恶劣交通成像环境的相机,我们也承诺保修 3 年;在过去十多年,我们已经证明我们有能力提供 3 年保修,而且实践证明,我们的相机拥有很长的平均故障间隔时间 (MTBF)


Allied Vision Prosilica GT 系列相机可适用于 -20 +65⁰C的环境温度。在温度一般低至 -40⁰C/F的环境中,还可通过使用外壳加热器来扩大适用温度范围。 

全面的交通成像解决方案

基于大量市场分析和了解,Allied Vision 一直专注于交通部门、ITS 系统集成商和原始设备制造商 (OEM) 所重视的方面。我们的相机具有强大的功能,不仅可以满足当前的交通成像需求,而且还能满足未来的 ITS 需求,例如触发和预触发功能,可以与当前 ITS 系统和技术无缝集成。

着眼于未来

我们的相机几乎可适用于任何地形、任何 ITS 应用,包括收费系统、公路收费、闯红灯检测、超速检控等应用;Allied Vision 着眼于未来,现已成为 ITS 领域的思想领导者,开发了一些不仅能够满足当前需求,还可满足新一代 ITS 需求(如一体化走廊管理和通常所说的智能交通)的解决方案。

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您的 ITS 和交通监控应用的相机解决方案