Vimba 2.1 - Allied Vision 相机专用软件开发工具 (SDK)

Vimba 是我们的一款官方推荐的软件开发工具 (SDK), 它与平台无关,适用于所有使用千兆网 (GigE Vision),火线 (FireWire (IEEE 1394))USB3 和Camera Link接口的 Allied Vision 相机。

亮点

  • 新特性: 支持 NVIDIA® Jetson TX1的ARMv8 (64-bit)
  • 新特性: Action Commands
  • 与操作系统无关
  • 支持 Linux ARM
  • C, C++ 和 .NET 的API
  • Vimba 基于 GenICam 标准
  • 基于 GenICam 的第三方软件自动与 Vimba 的传输层 (TL)连接
  • 采用 Cognex 的 VisionPro 适配器 (6.0 或更新版本)
  • 集成查看器
  • 所有 Allied Vision 相机均可免费获取许可证
  • 更多示例

游览与了解Vimba

Vimba Guide Tour

兼容的操作系统和相机

支持的相机:

  • Allied Vision GigE Vision 相机
  • Allied Vision 1394 相机 (仅 Windows 版本)
  • Allied Vision USB3 相机
  • Allied Vision Camera Link 相机(仅 Windows 版本)

 操作系统:

  • Windows
    Windows 7 (32位和 64位), Windows 8.1 (32位和 64位), Windows 10 (32位和 64位)
  • Linux
    兼容基于 Intel-32位和 64位以及ARMv7 处理器的标准PC 上运行的Linux系统。 目前仅支持 GigE Vision与USB3 Vision 传输层,适用于Linux系统。已测试的发行版:

    • Ubuntu version 14.04 LTS ”Trusty Tahr” (Intel-32位和 64位以及ARMv7 处理器的标准PC)
    • Debian version 6 “Squeeze”
    • Debian version 7 “Wheezy”
    • Fedora version 20 “Heisenbug”

  • Linux ARMv8 (64位)

    • Linux for Tegra R24.2.1 for Jetson TX1 SOM (System-On-Module)

  • OS X 和 QNX
    PvAPI (专用于GigE 相机) 已被移植,而且将会维持至支持 OS X 和  QNX 的 Vimba已被发布。

下载

下载 Windows 版:
Vimba v2.1.1 Windows发行说明

 

下载 Linux x86/x64 版:
Vimba v2.1 Linux发行说明

 

下载 Linux ARMv7 版:
Vimba v2.1 ARM32,  发行说明

 

下载 Linux ARMv8 版:
Vimba v2.1 ARM64,  发行说明

 

应用注意事项:

安装Linux下的Vimba推荐的 ARM 开发板和基于ARM的交叉编译

 

第三方软件解决方案

 

 你还可以将 Allied Vision 相机和多种第三方软件解决方案一起使用。